DCX-banner

 

在人、企业和设备都紧密相连的高度互联的经济中,您如何获得竞争优势?— 通过提供维持增长、推动创新并确保安全性、弹性和灵活性的平台,现代数据中心可以成为帮助您创造竞争优势的战略资产。

 

在考虑如何设计与众不同的数据中心时,请考虑以下四个因素。

 

1. 如何’简化连接编排

 

冗余和分支连接、广泛分布的 WLAN 接入点和高度可用的核心网络增加了网络复杂性,使其更难以管理。 因此,能够记住拓扑结构的 IT 员工越来越少。

 

但是,新的解决方案可以帮助技术领导者简化网络和连接编排和管理。 macmon Topology 是 macmon’ 网络访问控制解决方案的一部分,它是一个很好的例子,可以帮助 IT 团队成员重新获得对不断增长的网络架构的控制权。

 

它以图形方式表示您的网络,提供完整的视图,让您轻松查看已连接的设备。 通过过滤设备属性,技术人员可以找出配置错误或使某些组件(例如连接)更加可见。

 

2. 您将如何’支持新设备和连接

 

移动和无线覆盖已成为至关重要的实用工具。 停机不是一种选择,因为如果没有网络连接,我们的生活就会变得’困难,而且许多系统也无法’正常工作。—’

 

处理来自许多新设备和连接的大量数据的压力正在急剧上升。 这种增长不仅包括人们全天候使用的设备,例如智能手机、笔记本电脑和可穿戴设备,还包括不受人控制或管理的设备(例如’ PoE LED 照明灯具、POS 系统、监控摄像头和数字显示器)。 这些设备直接连接到网络,无需人工干预即可运行。 设备内的嵌入式传感器实时捕获并通过网络传递数据。

 

除了更多设备之外,现代数据中心还必须支持新技术,例如 5G。 其功能旨在提高数据容量和吞吐量,为用户带来更快的速度、更好的性能和更可靠的移动服务。

 

但 5G—以及让用户体验 5G 的无线设备—将对有线基础设施提出更 巨大的需求

 

随着这些新设备、连接和技术的出现,现代数据中心的速度正在不断提高;我们’看到了从 40G 到 100G 的转变以及新兴的 400G 以太网技术。

 

光纤是唯一能够支持 50G 及以上数据速率的网络基础设施解决方案;因此,未来负责传输和承载信号的设备将依赖于光纤。 它’正在成为现代数据中心架构的首选,因为它可以提供更大的带宽和更长距离的无错误传输。

 

3. 您将如何’设计您的会议室

 

现代化 会议室 (MMR) 将在同一数据中心空间内协同工作的所有公司和运营商连接起来,同时消除往返流量,确保数据不会离开设施(降低成本并提高安全性)。’

 

MMR 正在不断发展。 现代 MMR 可以帮助您在数据中心内完成以下几件事:

  • 通过减少网络跳数来降低延迟并提高性能
  • 通过避免本地环路费用降低成本
  • 通过为租户提供更多光纤连接选项加快扩展速度 


  
换句话说,如果您想支持不间断的互联网交换并确保顺畅的数据传输,会议室至关重要;然而,传统的电信和网络机房无法支持这些现代数字需求。 因此,他们在密度和规模方面面临挑战,并且需要太多的人工。 为了在数字经济中竞争,MMR 必须通过新的布线、密度和功能方法进行发展(请继续阅读以了解详情)。

 

4. 如何’将密度与简洁性结合起来

 

为高级连接选择合适的架构并不一定很有挑战性。’ 旨在优化光纤基础设施投资回报率 (ROI) 的高密度光纤交叉连接解决方案非常适合会议室。

 

百通’秒 DCX 系统 就是一个很好的例子。 它’其设计目的是通过控制进出电缆的弯曲半径来最大限度地提高信号完整性。 跳线接入很简单,每个连接器周围都有拉出式托盘和足够的间隙。 DCX 系统支持多种光纤端接方法,并支持从任意组合的 8 或 12 光纤预端接适配器框架进行迁移,而无需改变基础设施。

 

像DCX系统这样的系统为现代数据中心领导者提供了两个好处,帮助他们获得竞争优势:

  • 它们使MMR和连接变得简单,且易于安装、管理和维修
  • 它们具有模块化结构,可针对给定的用例进行灵活配置
  • 这两种好处都会直接影响上市策略并缩短上市时间。

 

您如何规划数据中心的未来—以及如何将其转化为战略资产? 我们可以帮助您创建路线图,以最大限度地利用现有的基础设施和资源,同时确保您的数据中心为未来做好准备。

 

 

相关资源:

提高下一个数据中心项目可持续性的 5 种方法

从信息类到规范类的数据中心分类有多重要?

 

 


作者简介

Henry Franc

现场应用工程师

Henry Franc 专注于数据中心的设计、规划和建设,是各垂直领域大型或复杂项目的值得信赖的顾问,负责评估客户的业务需求并找到满足这些需求的最佳技术方案。 他还被业界同仁推选为 TR42 电信布线系统工程委员会副主席。