使用REVConnect耦合器解决IDF机柜搬迁问题
安装障碍对于网络和数据中心技术人员来说并不是什么新鲜事。
客户改变主意。 预算需要重新分配。 意外的物理限制需要改变设计计划。 未经警告就请求新服务。 领导层的变动激发了新的想法。
安装人员向我们讲述了他们在现场亲身遇到的问题。 然而,最近我们’听到了一个特别的挑战: 安装后的设计变化需要更长的电缆运行。
以 IDF 壁橱位置为例。 在项目团队、网络工程师和/或设施经理确定中间配线架 (IDF) 柜位置后,安装人员可以据此铺设电缆。 然而,有时 IDF 机柜会在电缆敷设完毕后被移动。
发生此类转变的原因有很多。 例如,项目团队可能会找到一个新地点:
- 具备更合适的环境条件(例如,较低的热量和湿度水平)
- 技术人员更容易进出进行维护
- 更有利于未来进行扩展
- 减少来自其他设备的干扰
- 提供更高的安全性
无论出于什么原因,这些最后一刻的改变似乎发生得越来越频繁。 当 IDF 机柜重新安置时,通常需要更长的电缆距离。 由于安装人员必须拆除现有电缆并用更长的电缆替换,因此返工会导致更高的成本和时间损失。
虽然IDF机柜搬迁就是一个例子,但在许多情况下,设计变更可能都需要跨越更长距离的线缆,包括:
- 建筑翻新需要超出现有线缆长度的连接
- 更改平面图 或家具布局以支持新配置
- 添加新设备 (摄像头、数字标牌、无线接入点、照明设备或门禁面板)在新位置
延长而不是更换线缆
当您在安装过程中需要适应 IDF 机柜搬迁等情况时,’除了更换电缆之外,还有另一个要考虑的选择:当需要更长的运行时间时,请使用 Belden 的 REVConnect 耦合器。
这种方法可以帮助您将现有电缆延伸到新的壁橱位置,而无需将其移除并更换为更长的电缆。 它节省时间和金钱,消除了返工的需要,并且很可能作为 Belden 的一部分’s 25 年产品保修(通道长度低于标准 100 米,最多包含两个附加耦合器)。
这只是部署 REVConnect 耦合器的一个示例。 它还可以用于:
- 在集合点设施的任何面板中管理和整理布线基础设施
- 在 壁挂式交叉连接 通过对所有组件使用一种方法来简化和加速应用程序的终止
- 作为室内/室外设施中使用的线缆的经济高效的过渡点
- 在标准KeyConnect硬件中创建无缝高效的网络连接
- 在机架中纵向而非横向安装交换机
- 和 RemoteIP 电缆 在扩展应用中
REVConnect耦合器给通道增加的串扰几乎为零,所以就其影响而言,该设备几乎不可见或透明。
在传统的 RJ45 封装中,根据所使用的电缆和连接器,需要考虑各种因素和限制:信号衰减、串扰、阻抗匹配等。REVConnect 封装消除了这些限制。 由于组件的影响完全由系统控制,因此结果是更加一致的性能。
了解REVConnect耦合器
当你面临挑战时 安装障碍,我们的 REVConnect 耦合器可能是您的答案。 REVConnect 耦合器支持最快的 6A 类端接,同时提高密度、提高灵活性、降低成本并保持可靠性。
它们不会产生任何串扰,对信道几乎没有影响,而且基本上是不可见的。 如果你’如果您正在寻找一种能够创造无限可能的连接解决方案,那么这可能是您下一个项目的一个不错的选择!
相关链接: