为了优化能源使用,您的工厂需要正确的数据 - 原因如下:
降低制造业能源成本的竞赛正在进行中。根据美国能源信息署的最新数据,仅工业部门就占美国能源消耗总量的33%。国际能源署表示,在全球范围内,工业部门占能源使用的37%。
降低这一数字不仅可以帮助单个工厂和设施节省资金,还可以减少对环境的影响,节约资源,并有可能创造更稳定的能源价格。
从投资节能设备和安装智能电表,到调整生产计划和实施需求响应计划,可以采取多种方法来优化能源使用。每个环境及其能源使用情况都不尽相同,因此没有对错之分。但是,无论您选择哪个途径,有一点是正确的:数据是确定如何以及在何处优化能源使用以产生最大影响的唯一方法。否则,您只是在做有根据的猜测。
正确的数据可以作为您的决策指南,告诉您该去哪里和做什么。但是,您需要能够访问不是立即可见或随时可用的数据。有了这些数据,您就能够在监控和管理能源方面做出更好的决策。
以下是数据在优化能源使用方面可以产生差异的三个示例。
1. 实时监控能源消耗对比间歇性审计
没有可靠的数据,您唯一可以依赖的信息来自能源审计。能源审计往往是偶尔进行,而不是定期进行的。即使定期进行,也是回顾过去,而不是实时了解环境状况。因此,它们可能只会让您发现那些显而易见的问题,而不是帮助您主动寻找需要改进的方面。
这意味着许多不太明显的低效率可能会被忽视,改进的影响可能无法得到有效的监控或评估。
With reliable data captured through avenues like equipment monitoring, you can be confident that you have an in-depth understanding of real-time use and efficiency opportunities as they arise.
2. 只关注能源消耗对比关注能源采购
优化能源使用的综合计划包括降低能耗和以经济高效的方式采购能源的策略。
当缺乏数据时,优化能源使用的努力可能只侧重于减少能耗,而不是考虑如何采购能源以及是否以最具成本效益的方式采购。
为了做出明智的采购决策,您的能源、运营、财务和设施领导需要了解以下信息:
- 历史能源消耗模式,以便您可以协商有利的合同并选择与您的消耗量相符的定价。
- 生产计划、运营变化和市场条件,以预测未来的能源需求,并提前制定计划以获得最优惠的价格,而不会过度采购或采购不足。
- 何时何地使用能源,以确定何时购买能源以及如何相应地构建合同。
- 消耗模式,这或许可让您利用整合可再生能源,在非高峰时段获得较低的费率,或在高峰时段获得降低使用量的奖励。
3. 优先考虑短期投资回报项目对比优先考虑长期收益
由于缺乏关于能源消耗的全面、实时数据,领导者往往别无选择,只能优先考虑短期投资回报(ROI)策略。
如果没有正确的信息支持,具有长期投资回报率的投资可能更难证明其合理性,特别是如果它们需要大量的前期投资并且投资回报期很长。否则,成本低廉、具有立竿见影效益的短期项目将更容易获得支持。
数据还可以帮助您监控和评估能源优化举措。如果没有这些实时信息,您将无法跟踪所做改进的进展和有效性。这使得证明其价值和为类似举措争取支持变得更加困难。
所有这些“数据”从何而来?
优化能源使用的数据可能来自许多地方:
- 传感器(温度、压力等)和智能仪表可以监控和报告设备的实时使用情况,以帮助您识别模式、确定高峰使用时间并找出能源浪费的地方。他们还可以收集有关生产流程和计划的信息,帮助您找到改进方法。
- SCADA系统可以收集和分析来自会影响能源消耗的控制系统和设备的实时数据。
- 楼宇管理系统可以报告照明和暖通空调等系统的能源使用情况。
- 能源管理软件可以提供全面的消耗视图。
- 维护管理系统可以帮助预测维护需求,并防止因设备故障或性能不佳而导致的能源浪费。
- PLC可以报告生产线性能。
所有这些数据都可以汇集到一个集中的平台中,以便进一步分析和了解模式、低效率和趋势。
根据您获得的见解,您可以做出相应的改变和决策。例如,也许数据显示,调整生产计划将有助于避免在需求高峰期进行大量操作,从而降低成本。这一决策可以通过将当前的生产和员工时间表与有关高能耗时段的数据以及有关每小时能源消耗和相关成本的数据进行映射来做出。
助力您的运营
Belden及其合作伙伴可以帮助您的工厂优化能源使用,从而降低成本、提高效率并提高可持续性。我们的客户创新中心的专家将会利用您的实时数据,帮助您为提高运营效率奠定基础。
我们的硬件和软件可以与我们合作伙伴的产品相结合,创建完整的连接解决方案,将现场数据转化为实时见解,从而实现您所需的结果。
相关链接: