工业服务电工工程师并肩站在电力控制板前交流想法。能源管理系统(EMS)概念。

 

制造业正在竞相降低能源成本。 根据美国能源信息署的最新数据,仅工业部门就占美国能源消耗总量的 33% 。 国际能源署表示,在全球范围内,该行业占能源使用量的 37%

 

降低这一数字不仅可以帮助单个工厂和设施节省资金,还可以减少对环境的影响,节约资源,并有可能创造更稳定的能源价格。

 

可以采取多种方法来优化能源使用,从投资节能设备和安装智能电表到调整生产计划和实施需求响应计划。 当每个环境’及其能源使用情况—都不同时,就没有正确或错误的答案。— 但无论您选择哪条路,有一件事是不变的:数据是确定如何以及在何处优化能源使用以产生最大影响的唯一方法。 否则,您’只是在做出有根据的猜测。

 

正确的数据可以作为您的决策指南,告诉您去哪里以及做什么。 但您需要能够访问那些’无法立即看到或随时可用的数据。 当你能够做到这一点时,你’将能够对能源监控和管理做出更好的决策。

 

以下是数据在优化能源使用方面可以产生差异的三个示例。

 

1. 实时监控消耗与间歇性审计

如果没有可靠的数据,您唯一可以依赖的信息就来自能源审计。 这些活动往往是偶尔进行,而不是定期进行。 即使定期进行,它们也只是回顾过去,而不是实时观察你的环境。 因此,它们’很可能只会引导您发现那些显而易见的问题,而不是帮助您主动寻找需要改进的领域。

 

这意味着许多不太明显的低效率可能会被忽视,改进的影响可能无法得到有效的监控或评估。

 

通过 设备监控等途径捕获的可靠数据,您可以确信自己对出现的实时使用和效率机会有深入的了解。

 

2. 只关注能源消耗而非能源采购

优化能源使用的综合计划包括降低能耗和以经济高效的方式采购能源的策略。

 

当缺乏数据时,优化能源使用的努力可能仅仅侧重于减少消耗,而不是考虑如何采购能源以及是否以最具成本效益的方式购买能源。’

 

为了做出明智的采购决策,您的能源、运营、财务和设施领导需要了解以下信息:

  • 历史能源消耗模式,以便您可以协商有利的合同并选择与您的消耗量相符的定价。

  • 生产计划、运营变化和市场条件,以预测未来的能源需求,并提前制定计划以获得最优惠的价格,而不会过度采购或采购不足。

  • 何时何地使用能源,以确定何时购买能源以及如何相应地构建合同。

  • 消耗模式,这或许可让您利用整合可再生能源,在非高峰时段获得较低的费率,或在高峰时段获得降低使用量的奖励。

 

3. 优先考虑短期投资回报项目而非长期收益

由于缺乏关于能源消耗的全面、实时数据,领导者往往别无选择,只能优先考虑短期投资回报(ROI)策略。

 

如果没有正确的信息支持,具有长期投资回报的投资可能很难证明其合理性,特别是如果这些投资需要大量的前期投资并且投资回报期很长。 否则,廉价、短期且能立即带来好处的项目将更容易获得支持。

 

数据还可以帮助您监控和评估能源优化计划。 如果没有这些实时信息,您将’无法跟踪已取得的改进的进展和效果。 这使得证明其价值和争取类似举措的支持变得更加困难。

 

所有这些 ‘数据’ 从何而来?

优化能源使用的数据可能来自许多地方:

  • 传感器 (温度、压力等)和 智能电表 可以监控和报告所有设备的实时使用情况,帮助您识别模式、查明高峰使用时间并找出能源浪费的地方。 他们还可以收集有关生产流程和计划的信息,以帮助您找到改进的方法。

  • SCADA 系统 可以收集和分析影响能源消耗的控制系统和设备的实时数据。

  • 楼宇管理系统可以报告照明和暖通空调等系统的能源使用情况。

  • 能源管理软件可以提供全面的消耗视图。

  • 维护管理系统可以帮助预测维护需求,并防止因设备故障或性能不佳而导致的能源浪费。

  • PLC可以报告生产线性能。

 

所有这些数据都可以汇集到一个集中的平台中,以便进一步分析和了解模式、低效率和趋势。

 

根据您获得的见解,您可以做出相应的改变和决定。 例如,数据可能表明,调整生产计划将有助于避免在需求高峰期间的繁重作业,从而降低成本。 可以通过将当前生产和员工时间表与高能耗时段的数据以及每小时能源消耗和相关成本的数据进行映射来做出此决定。

 

助力您的运营

Belden 及其合作伙伴可以帮助您的工厂优化能源使用,以降低成本、提高效率并改善可持续性。 我们客户创新中心的专家利用您的实时数据帮助您构建运营效率的基础。

 

我们的硬件和软件可以与合作伙伴的产品相结合,创建完整的连接解决方案,将现场级数据转化为实时洞察,从而让您实现您所期望的结果。’

 

了解我们的客户创新中心

 

相关链接: