智能楼宇
帮助实现直接连接:我们的交叉连接解决方案是如何演变的
11.29.2022
    交叉连接对于性能和可靠性至关重要,往往是网络和数据中心连接的命脉。
由于用途广泛,交叉连接可以用于很多场合,例如创建一个集合点、一个小型电信机房互连或一个大型数据中心交叉连接。
根据您选择的样式,交叉连接可以安装在机架或墙壁上,以帮助您利用空余的空间,并可能减少空间里所需的机架数量。它们还可用于管理各种连接方式,包括光纤、铜缆和同轴线缆。
自1970年代面世以来,这种系统已经走过了漫长的旅程。
我们数十年的交叉连接经验
Belden在交叉连接领域的经验可以追溯到很多年以前。为了了解我们设计交叉连接的历程,了解一点我们的历史会有所帮助。
我们在加拿大的根基源自加拿大贝尔电话公司(Bell Canada),这是加拿大历史最悠久的科技公司之一,如今是加拿大最大的电信公司。
多年前,Bell Canada收购了Bari Johnson,成立Imperial Wire and Cable,后者后来成为Northern Electric and Manufacturing Company。多年以来,该公司也被称为Northern Telecom(北方电讯),然后更名为Nortel(北电)。北电被认为是加拿大的旗舰科技公司。
1996年,北电将其线缆和连接部门出售给Cable Design Technologies,后者创立了NORDX/CDT。2004年,Belden与CDT合并。合并后的公司发挥协同效应,以扩大优质产品和解决方案的使用。
北电开发了最初的BIX(建筑业交叉连接)交叉连接系统,该系统原本是为语音通信设计的,但也能够支持高达5e类线缆的安装。
采用相同的技术,NORDX/CDT后来在2001年开发了GigaBIX交叉连接系统,该系统建立在成熟的BIX技术的基础上,但可提供支持6类线缆的数据连接,同时提供高端接密度,移动、添加和更改更容易。该系统也可以使用定长剪切交叉连接电线或跳线。
由于其可靠性和独特的设计,人人似乎都依赖于GigaBIX交叉连接。事实上,GigaBIX交叉连接系统至今仍在使用,具有业界最佳的性价比。这也是我们在交叉连接方面被视为第1的原因之一。
交叉连接的持续创新
即使是在多年以后的今天,我们仍然在BIX和GigaBIX的成功基础上继续发展,为网络和数据中心提供更可靠的交叉连接方案。
随着线缆信号频率的增加,业界需要新的交叉连接方案。正因如此,我们在2008年创立了FiberExpress超高密度系统,为Belden的光纤连接解决方案铺平了道路。该系统也被称为我们的FX UHD解决方案。它支持从1G和10G到40G和100G应用的低成本迁移,只需简单地更换接线盒或适配器框架,即可完成迁移。
在此基础上,我们在2017创建了FiberExpress Enterprise Closet X配线架系统,也称为FX ECX。ECX系统专为企业网络而设计。它大大提高了效率,通过正在申请专利的创新功能(如前/后可拆卸盒)节省了宝贵的时间,并在狭小的空间内提供了无与伦比的安装灵活性。
2019年,我们推出了用于数据中心的DCX系统。该系统可处理极大量的光纤连接,并允许您在不影响易用性的情况下增加光纤系统的密度。它优化了光纤基础设施的投资回报率,降低了资本和运营支出,从而降低了总拥有成本。
我们也没有忘记铜缆连接!REVConnect® 10GX壁挂式交叉连接系统采用“定长剪切”管理,这意味着无需松懈管理,无需管理跳线库存,并且能够回收剩余的线缆段,从而增加每个端口的成本节约。
为了帮助您区分这些交叉连接系统以及何时使用它们,我们将在2023年详细介绍每一种系统。确保您订阅接收我们的博客更新,以免错过!
相关链接: