更快的速度和更大的带宽驱动形成的数据中心趋势
数据中心带宽继续攀升,而且近期不会回落。
新型技术和应用需要更快的速度。从我们今天的情况来看,该行业正在迅速转向400G、800G甚至1T连接(甚至更高)。根据汉高的2024年数据中心动向报告(Data Center Pulse Report),全球近70%的数据中心和电信专业人士已经采用了某种形式的800G技术(并取得了不同程度的成功),33%的人认为本行业将在短短一到两年内完全转变为广泛使用1.6T。
这对未来的数据中心意味着什么?对于新手来说,更快的速度等于更多的光纤连接。在最近由Data Center Dynamics主持的网络研讨会细化了解连接(Getting Granular on Connectivity)中,Belden研发和战略副总裁Andrew Oliviero分享了他对数据中心趋势的看法。在讨论中,他解释并探讨了数据中心带宽与对更多光纤连接的需求之间的联系。
我们在下文回顾了一些亮点,您也可以随时观看完整的讨论。
进行数据中心预测
为了支持更高的数据速率,数据中心趋势将涉及许多即将发生的变化。在数据中心动态(Data Center Dynamics)网络研讨会期间,我们讨论了我们的一些预测:
- 随着每波长的通道速率开始趋于稳定,双工链路正在被并行链路所取代,并行链路可以为每个链路提供更多的光纤对。
- 我们将看到更多具有光交换机到服务器互连的排中(MoR) 和排尾(EoR)交换,而不是排首(ToR)交换,在云和超大规模环境中尤其如此。
- 从历史上看,数据中心交换机的投资一直集中在前端网络上。然而,随着人工智能的使用越来越多,数据中心工作负载将需要由高速以太网或InfiniBand传输协议驱动的新型后端基础设施。
多模和单模光纤都很重要
根据以太网联盟(Ethernet Alliance)的以太网路线图,单模部署率徘徊在50%到60%之间,并且每年都在上升。
因此,一些行业专业人士一直预计多模光纤安装将放缓。然而,就目前而言,这种数据中心趋势尚未企稳。多模光纤正在与单模保持同步发展,以太网路线图表明它将在相当长的一段时间内继续如此。例如,当今许多超大规模数据中心仍然在其某些应用中使用多模光纤链路。
尽管多模仍然具有相关性,但数据中心现在务必要开始为单模光纤的增加做好准备,这是容纳更多的数据传输和更快的速度的必要条件。
为了支持这些连接,数据中心还需要合适的组件。未来的网络技术将继续强化高密度光纤线缆和连接的重要性,例如:
- 高密度 光纤配线架 ,支持实现最佳空间利用率,可以随着业务的增长和变化而扩展,保护信号完整性并支持多种光纤配置。
- 支持高密度基础设施快速部署的多光纤连接器(MPO)和接线盒。
- 带状光纤,可节省数据中心的空间和安装时间。
- 分支组件,可以分支到多个端口以支持不同的速度。
- VSFF(小型化)光纤连接器,采用紧凑、节省空间的设计,可提高数据中心密度。
网络架构变化
更多的数据和更快的速度也催生了不同的网络架构。
特别是在企业网络中,设备以往都是连接到聚合交换机的,后来却连接到第3层核心交换机和路由器。
这种传统的三层分层架构可容纳连接到同一接入交换机的服务器之间的流量;但是,不同接入交换机之间的流量则以南北模式通过更高级别的交换机层传输。这会产生速度和延迟差异,从而导致数据中心出现性能问题。
如今,业界正在向更简单的双层架构迁移,这种架构中的聚合交换机直接连接到脊交换机。这种方法称为叶脊架构,可消除一层硬件,改善延时并支持提高端口利用率。
每台叶交换机都连接到其他各台叶和脊交换机。为了在顶层交换机之间均匀分配流量,传输路径是随机选择的。如果一台交换机发生故障,则可尽量减轻性能下降(但也有更多的光纤连接需要管理)。
交叉连接架构是连接叶交换机和脊交换机的常见方法。它使用对应叶交换机端口的配线架,并通过永久布线而不是跳线连接。这允许数据中心轻松更改叶交换机端口与脊交换机端口的任意连接。
优化数据中心投资
随着数据中心带宽速度的加快,Belden将继续与客户合作,寻找支持整体和客户特定解决方案的系统和创新,以实现可扩展性、可定制性、高密度和模块化。
我们不仅擅长帮助数据中心为更高的速度和新媒体类型做好准备,而且还能找到优化现有基础设施投资的方法,以减少未来的开支。