气候承诺体育馆(Climate Pledge Arena)将技术领先的体育运动与可持续性相结合
气候承诺体育馆是西雅图海妖队(最新加入NHL的球队)和WNBA的西雅图风暴队的主场,而它在体育和娱乐领域中所代表的意义远不止此:它为先进、负责任和可持续的体育场馆设计和运营树立了标杆。
亚马逊获得冠名权后,为这个场馆起了现在这个名字,这也可以看作是一种含蓄的行动号召。多家企业和组织共同做出了气候承诺,致力于通过集体行动在2040年前实现净零碳排放,而气候承诺体育馆正是对亚马逊为这项承诺所付出的努力的一种致敬。
迄今为止已有217家组织加入了气候承诺,它们共同约定:
- 定期测量并报告其温室气体排放
- 实施脱碳策略,例如投资可再生能源和能源效率改进
- 使用碳补偿来抵消剩余的排放量
这座造价10亿美元的体育和娱乐场馆具有远大的目标,包括成为首座获得净零碳建筑认证、实现零废弃物并且使用100%可再生能源供电的场馆。为了使这些愿景成为现实,该场馆不能依靠过时或传统的做法。为了使项目取得成功,三个重要因素需要共同发挥作用。
1. 找到拥有共同的环境责任感的合作伙伴
当一个场馆向全世界传达促进可持续性和管理的理念时,至关重要的是这个空间的各个有机组成部分都应当秉承这个共同的愿景。
为了实现雄心勃勃的可持续发展目标,气候承诺体育馆遵循可持续发展的建筑做法,并采购了环保材料。该体育馆还集合了致力于带来变革的项目团队成员和合作伙伴,包括能够提供其产品环境影响准确数据的制造商。这使得该体育馆能够就所选产品的类型做出明智的决策。
2. 以高性能的基础设施来支持突破性的技术
尽管气候承诺体育馆以最具可持续性场馆这一称号著称于世,它同时也是一座技术超前的设施。该场馆需要稳健可靠的布线和连接基础设施,以便为相应视讯技术提供支持,带给球迷无缝、安全而难忘的观赛体验。
从快餐摊位和两个悬吊式记分牌,到28,175平方英尺的电子看板和巨大的户外广场和车位显示屏,这个占地面积740,000平方英尺的场馆中随处可见最先进的创新。
所有这些技术,无论有线还是无线,都有赖于幕后的布线来与网络连接并传输数据。基础设施需要支持当前的技术,但也应当能够支持未来的新技术。该场馆努力实现净零碳建筑认证目标、淘汰一次性塑料材料、节约用水并合理转移废弃物,在达成这些目标的过程中,它不希望为了支持设想中的技术而被线缆升级问题拖了后腿。
3. 创建安全的工作环境的能力
施工从2018年12月开始,因此当疫情在2020年3月传播到美国时,气候承诺体育馆的建设已进入稳步推进阶段。
尽管这造成了一些阻碍,但体育馆的竣工日期——2021年10月——是没有商量余地的。由于西雅图是最早一批实施限制措施的城市之一,因此施工现场的出入、换班和班组规模都需要重新考虑,以便符合防疫指导方针。
为了使安装团队的工作不中断,产品需要能够快速、轻松地安装,但又不能造成返工或牺牲性能。此外,尽管大多数制造商都面临着供应链问题和长达数周的交货时间,该体育馆仍然需要能够快速获取产品(有时必须在一天内或更短的时间内获取)。
Belden对气候承诺体育馆的影响
Belden从2016年开始开展产品生命周期分析,以衡量并减小其产品对环境的影响。
当产品依照已确立的产品类别规则(PCR)接受了生命周期评估后,它们会获得一份环保产品声明(EPD)。这份声明阐述了生命周期评估的结果,包括产品会造成何种程度的气候变化、生产这种材料使用了多少能源和水等。
EPD中的数据衡量了性能并对进度进行了跟踪,从而帮助气候承诺体育馆做出有关环保产品的明智决策。
阅读完整的案例研究
想要详细了解Belden如何帮助气候承诺体育馆实现上述三个目标,并促使项目按计划推进?请阅读此处的完整案例研究。
作为世界上最先进、最环保的娱乐设施,西雅图的气候承诺体育馆在可持续设计方面树立了一个鼓舞人心的新标准,同时鼓励其他组织效仿——我们很荣幸能够帮助传达其环保理念!