Hero_Cat_7_Smart_Buildings
相关标签

这是真的吗?7 类是否值得投资?在智能建筑中何时真正需要使用 7 类或 7A 类电缆而不是 6A 类电缆?让我们仔细看看。

是否有任何应用程序需要 7 类或 7A 类性能?

虽然 6A 类支持 IEEE 10GBASE-T 应用,8 类支持 25GBASE-T 和 40GBASE-T 应用,但 7 类或 7A 类布线并没有真正的 IEEE 应用。 

7 类的 600 MHz 性能和 7A 类的 1000 MHz 性能不足以支持 40GBASE-T 应用,因此 7 类和 7A 类支持的最大数据速率为 10 Gb/s - 与 6A 类相同。由于没有任何应用需要 7 类或 7A 类布线性能,因此 电信行业协会 (TIA) 不认可或批准这些电缆类型。它也不是任何以太网标准的要求;它是由一群制造商创建的布线类别,希望将来会需要它。

在法国和德国等国家,由于严格的 EMC 法规,屏蔽电缆是标准,您会发现 7 类电缆的部署更为常见。它于 2002 年在 ISO/IEC 11801 标准中获得批准,并符合 F 类通道串扰和干扰规范。2010 年,ISO/IEC 推出了 FA 级通道和 7A 类布线。

连接器的重要作用

我们已经确定,现有的以太网应用不需要单独的 7 类或 7A 类电缆,但还有另一个因素在起作用。为了使电缆能够连接到有源设备,有源设备制造商必须设计其产品,使其端口能够容纳正确类型的连接器。

由于 7 类和 7A 类电缆不被识别或不需要,当今的以太网设备和装置(从路由器和交换机到监控摄像头和接入点的所有设备)没有端口来容纳 7 类连接器。相反,有源设备依赖于 RJ45 以太网连接接口并支持 RJ45 连接器。(有趣的旁注:以太网设备也不需要允许 7 类和 7A 类电缆达到更高速度的频率。) 

虽然 7 类连接器可用于终止 7 类电缆,但它们采用非 RJ 连接接口。这些连接器不能用于连接当今的任何以太网设备或装置,这使得 7 类电缆变得没有必要 - 原因如下。

要将 7 类或 7A 类电缆 连接到以太网设备和装置,唯一的选择是终止 RJ45  插到电缆上。这解决了连接问题,但需要注意的是,这会降低整个系统的性能。以 6 类或 6A 类连接器端接的 7 类电缆不再是 7 类(F 级)系统 - 而是 6 类或 6A 类系统(取决于使用哪种连接器)。6A 类满足 7 类可以支持的所有应用,因此部署 7 类或 7A 类电缆的理由很快就消失了。

您的系统性能将始终默认为该系统中部署的最低类别级别。例如,如果您使用 5e 类电缆并使用 6 类连接器终止它,那么您就拥有了 5e 类系统。简单地说:这就像在福特 Pinto 上安装扰流板并期望获得更好的汽车。使用该配件不会提高汽车的性能(也不会让汽车看起来更好!)。  

您何时会使用 7 类或 7A 类?

我们再问一次这个问题:什么时候需要使用 7 类或 7A 类电缆?答案是:对于以太网应用来说,可能永远不会。没有必要为无法提供更好效果的电缆过度指定并支付更多费用。如果您需要 7 类或 7A 类性能,那么有个好消息:6A 类同样有效,而且成本更低。 

如果有人告诉您,对于特定应用来说,7 类或 7A 类电缆是绝对必要的,那么他们可能需要屏蔽系统,6A 类系统中也可以使用屏蔽系统(并确保您不会支付高于必要的价格)。

我们将为您解答有关下一个项目中的 6A、7、7A 和 8 类电缆的问题。作为您值得信赖的顾问,Belden 的目标是确保您从布线投资中获得最大收益,而不会在无法满足您的需要或期望的系统上花费过多。

作者简介

Ron Tellas

Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师

Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。