在亚马逊获得冠名权协议后,它为该场馆起了一个名字,同时也起到了微妙的行动号召的作用。气候承诺竞技场 是对亚马逊’对气候承诺—的承诺的致敬,该承诺由企业和组织共同做出,旨在采取集体行动,到 2040 年实现净零碳排放。
迄今为止,已有 217 个组织承诺遵守 《气候宣言》,并同意:
- 定期测量并报告其温室气体排放
- 实施脱碳策略,例如投资可再生能源和能源效率改进
- 使用碳补偿来抵消剩余的排放量
$1 十亿美元的体育和娱乐场所有着崇高的目标,包括成为第一个获得净零碳认证、零浪费和使用 100% 可再生能源的场所。为了将这些梦想变成现实,场馆不能’依赖过时或传统的做法。为了确保项目成功,需要具备三个重要因素。
1.寻找共同承担环境责任的合作伙伴
当一个场馆向全世界传递促进可持续发展和管理的信息时,’至关重要的是,所有让这个空间充满活力的组成部分都必须拥有相同的愿景。
为了实现雄心勃勃的可持续发展目标,气候承诺竞技场遵循可持续的建设实践并采购对环境负责的材料。它还引入了致力于变革的项目团队成员和合作伙伴,包括可以提供有关其产品对环境影响的准确数据的制造商。这使得场馆能够对所选产品类型做出明智的决定。
2.支持突破性技术的高性能基础设施
尽管它可能以世界闻名’作为最具可持续性的竞技场,气候承诺竞技场也是一座技术先进的设施。它需要强大的布线和连接基础设施来支持提供无缝、安全和难忘的粉丝体验的技术。
占地 740,000 平方英尺的场馆内处处可见最先进的创新—从即拿即走的售货亭和双悬挂记分牌到 28,175 平方英尺的数字标牌和大型户外广场和停车场显示屏。
所有这些技术—有线和无线—依靠后台布线来连接网络和传输数据。基础设施不仅需要支持当前的技术,而且还要能够支持未来几年的新技术。随着竞技场努力实现其目标 净零碳认证消除一次性塑料,节约用水,转移废物,它没有’不想担心布线升级来支持假设的技术。
3.创造安全工作环境的能力
气候承诺竞技场于 2018 年 12 月开始建设,因此当 2020 年 3 月疫情袭击美国时,其建设工作已顺利进行。
尽管这造成了一些挫折,但竞技场’完成日期—2021 年 10 月—是没有商量余地的。由于西雅图是首批实施限制措施的城市之一,因此必须重新审查工地通行、轮班和工作人员规模的计划,以符合指导方针。
为了保证安装团队的正常运转,产品需要能够快速、轻松地安装,无需返工或牺牲性能。尽管大多数制造商都在努力解决供应链问题和长达数周的交货时间,但场馆也需要快速获得产品(有时在一天或更短的时间内)。
百通’对气候承诺竞技场的影响
2016 年,百通开始进行产品生命周期分析,以衡量和减少其产品对环境的影响。
产品经过生命周期评估后,采用已建立的 产品类别规则 (PCR),他们收到 环境产品声明 (环境保护署)。该声明传达了生命周期评估的结果,该评估检查了产品’的气候变化潜力、生产该材料使用了多少能源和水等。
EPD 中的数据可以衡量绩效、跟踪进度—,并帮助 Climate Pledge Arena 对环保产品做出明智的决策。
阅读完整的案例研究
想要进一步了解 Belden 如何帮助 Climate Pledge Arena 实现这三个目标—并确保项目按计划进行吗?点击此处阅读 完整的案例研究。
作为世界上’最先进、最环保的娱乐中心,西雅图’的气候承诺竞技场正在为可持续设计树立鼓舞人心的新标准,同时鼓励其他组织也这样做—,我们’很自豪能够帮助传播这一信息!
作者简介
Belden
Belden 利用一系列主题专家来帮助我们获取优质内容。 这些主题专家包括现任和前任员工、第三方贡献者和行业专家。 如果您对本页面内容有任何疑问,请联系 [email protected] 与相关团队成员取得联系。