智能楼宇

2023 NEC: 集成商需要知道的5个即将到来的变化

Ron Tellas

在国家电气规范(National Electrical Code®,NEC)的背后是18规范制定小组(CMP),他们共同审查和更新这一重要的电气安全规范。

 

该小组由检查员、电工、用户、安装人员、工人、测试实验室专家和制造商(包括Belden)组成,以确保最新的安全和技术实践得到说明和实施。

 

作为规范制定小组3委员会成员,我与其他小组成员一起参加了6月初在波士顿举行的NFPA会议和博览会,以考虑和辩论经过认证的修正案。这种现场对话通常是因为要在提出NEC更改时征求公众意见。 

 

NEC也称为NFPA 70,它为全球住宅、商业和工业建筑的电气安全奠定基础。虽然它每三年更新一次,但下一版的制定会在上一版发布后立即开始。

 

随着新版本的推出,我们的目标是继续使规范更加准确、易懂和方便用户。因此,始终使用最新版本的NEC很重要。

 

NEC中的信息被分解成规范条款。每项规范条款都根据其章节进行编号。比如说,NEC承认的特殊条件在第7章,所有批准的涵盖特殊条件的规范条款都可以在第700多条中找到。

 

为了帮助集成商群体了解最新的NEC变化,以下总结了在最近NFPA会议和博览会​​​​​​​上讨论的五项规范更改,以便您了解如何使用2023 NEC以及如何为即将到来的项目做出相应的计划。

 

1. 第720条已删除

第720条,工作电压低于50​​​​​​​伏的电路和设备,将从2023 NEC中删除。规范制定小组认为,第720条引起行业的困惑,因为属于此类的设备已经几十年没有生产了(而且目前没有已知的系统在运行)。

 

相关旁注:第720条在1920年代首次成为NEC的一部分,以解决农场使用的独立发电机问题。

 

2. 用于有限功率和故障管理电力系统的所有线缆现在都隶属于第722条

新的第722​​​​​​​条将2级和3级线缆的线缆要求合并后形成的新线缆级别(4级)纳入2023 NEC的单个条款中。这种统一是为了消除多项条款之间的多余部分,并使用户更容易找到他们需要的信息。新条款也被重新命名以准确反映第722条现在代表的内容:功率限制电路和故障管理电源电路的线缆

 

相关旁注:讨论过将部分光缆安装转移到第722条的考虑,但在规范制定过程中通过有益的辩论而被拒绝。

 

3. 2级和3级电路保留在第725条中

第725条最初涵盖了此类电路布线的要求。然而展望未来,只有2级和3级功率限制电路将保留为第725条的一部分,并采用新标题以明确表示布线和1级要求不再是该条款的一部分:2级和3​​​​​​​级功率限制电路。相反,在2023 NEC中,1级要求可以在第724条中找到。

 

相关旁注:在安装中,2级和3级线缆必须与电灯、电源、1级线缆、无电源限制的火警和中等功率的网络供电宽带线缆分开,这就是它们被放在另一条款中进行说明的原因。

 

4. 为4级电路创建了新的第726条

几个月来,我们一直在谈论故障管理电源系统,或4级电源系统。这些电源系统不像2级和3级系统那样限制电源输出,而是限制故障事件期间可用的能源和功率。4级电路要求可在2023 NEC的第726条:4级故障管理电源系统中找到。 4级系统的线缆以及2级和3级系统的线缆要求可在第722条中找到。

 

相关旁注:Belden是业内第一个宣布UL认证的4级布线系统的公司!

 

5. 第727条现在是新的第335条

第727条:仪表盘线缆已被移至第335条,因此它被视为线缆条款第3章的一部分。第727条将被删除。

 

相关旁注:第727条已改变位置,因为它涵盖了一种更适合在第3章中介绍的接线方法。

 

关注将在今年秋天发布的2023 NEC

这只是预期变化的一部分。预计在2022年秋初颁布之后,2023 NEC将可在线免费查看。此链接会将您带到NFPA网站,您可以随时访问最新版NEC的免费版本(点击页面顶部的“免费访问”按钮)。

 

我们将一如既往地继续为您提供有关2023 NEC颁布的最新信息。现在距离颁布越来越近,是时候开始考虑下一版了!如果您有任何疑问,请告诉我

 

 

相关文章:

 

业界首个UL认证4级布线系统:Belden数字供电线缆

洞悉NFPA制定标准的过程

为什么我们选择参与线缆标准的制定