智能楼宇

11种类型的网络解读:VPN、LAN等等

Stéphane Bourgeois

从访问互联网或者打印文件,到下载电子邮件附件,随时随地都要使用网络,网络已然成为如今商业的支柱。它们可能是一个房间里的少量的设备,也可能是分布在全球的数百万个设备,并且可以根据用途和/或大小来定义。

 

 

我们整理了这份方便的参考指南来解释目前使用的各种网络类型,以及它们的用途。

 

目前使用的11种网络类型

 

1. 个人区域网(PAN)

PAN是最小、最基本的网络类型,由一个无线调制解调器、一两台电脑、电话、打印机、平板电脑等组成,主要供一个建筑中的一个人使用。这种类型的网络通常用于小型办公室或住宅,并由一个人或组织使用单个设备进行管理。

 

2. 局域网(LAN)

我们相信您以前一定听说过这种网络——LAN是最常被讨论的网络,也是最常见、最原始、最简单的网络类型之一。LAN将不同计算机组和低压设备近距离(一座建筑内或临近的两三座建筑之间)连接在一起,以共享信息和资源。LAN通常由企业管理和维护。

 

局域网可以使用路由器连接到广域网(即WAN,见下文解释),以快速安全地传输数据。

 

3. 无线局域网(WLAN)

WLAN的功能类似于LAN,但利用了Wi-Fi等无线网络技术。这类网络的应用场景通常和LAN一样,但设备不需要依赖物理线缆来连接网络。

 

4. 园区网(CAN)

这类网络比局域网大,但比城域网(MAN,见下文解释)小,通常用于大学、大型K-12学区或小型企业。CAN可以覆盖若干相对邻近的建筑,以便用户共享资源。

 

5. 城域网(MAN)

这种类型的网络比LAN大,但比WAN小,并且融合了这两种网络的元素。MAN可以覆盖整个地理区域(通常为一个城镇或城市,但有时为一个园区),通常由一个人或一家公司(当地政府、大型公司等)负责管理和维护。

 

6. 广域网(WAN)

WAN比LAN稍微复杂一些,可以跨越较长的物理距离将计算机连接在一起。这使得计算机和低压设备可以通过一个大型网络进行远程连接并通信,即使彼此相隔数英里。

 

互联网是WAN最基本的示例,将全世界所有计算机连接在一起。由于WAN的覆盖范围很广,因此通常由多个管理员或公众拥有和维护。

 

7. 存储区域网(SAN)

作为将共享存储设备池连接到多台服务器的专用高速网络,这类网络不依赖于LAN或WAN。相反,它们将存储资源从上述网络转移到自己的高性能网络中。SAN可以像连接到服务器上的驱动器一样进行访问。存储区域网包括融合SAN、虚拟SAN和统一SAN。

 

8. 系统区域网(同样简称为SAN)

这是过去二十年里出现的一个比较新的术语。系统区域网相对来说是一种本地网络,设计用于在服务器到服务器应用(集群环境)、存储区域网(同样简称为SAN)和处理器到处理器应用中提供高速连接。连接在一个SAN上的计算机可作为一个系统以极高的速度运行。

 

9. 无源光纤局域网(POLAN)

作为传统交换式以太局域网的替代方案,POLAN技术可以整合到结构化布线中,以克服支持传统以太网协议和PoE(以太网供电)等网络应用的问题。作为一种点对多点的LAN架构,POLAN使用光分路器将一股单模光纤中的光信号分离为多个信号,并传输至用户和设备。

 

10. 企业专用网(EPN)

这种类型的网络由希望安全连接其不同地点以共享计算机资源的企业构建和拥有。

 

11. 虚拟专用网(VPN)

VPN将专用网络扩展到互联网,使用户可以通过互联网发送和接收数据,就好像他们的设备连接到专用网络一样,而实际上并不是这样。用户可以通过虚拟点对点连接,远程访问专用网络。

 

如果您对哪种类型的网络适合您的组织有疑问,或者想进一步了解Belden旨在提高正常运行时间、保障安全和帮助改善用户访问的网络解决方案,请点击此处