Belden 在 2018 NAB 展会上展示幕后连接技术,让科技焕发生机
Belden、Grass Valley 和 SAM 屡获殊荣的解决方案齐聚一堂,进行现场产品演示
圣路易斯 --(BUSINESS WIRE)-- Belden Inc. (NYSE: BDC),一家为关键任务应用提供信号传输解决方案的全球领导者,很高兴展示其屡获殊荣的幕后连接解决方案 – 让媒体和娱乐技术焕发生机 – 将于 2018 年 4 月 9 日至 12 日在拉斯维加斯举行的 NAB 上举行。
SL106 展位的参观者将看到 Belden、Gepco、Grass Valley 和前 Snell Advanced Media (SAM) 产品组合提供的统一解决方案;现场演示将说明这些解决方案如何支持新闻、现场制作、网络和内容交付应用。
NAB 标志着 Grass Valley 和 SAM 合并产品组合的首次亮相,为客户提供最广泛的广播技术选择,并以无与伦比的 R& D 资源和 Belden 卓越的财务稳定性。Grass Valley 将展示其现场制作、新闻、内容交付和网络解决方案,重点关注虚拟化、IP 和 HDR。
除了 Grass Valley 演示之外,与会者还可以体验以下 Belden 品牌产品:
- 用于 12G-SDI 的 4K UHD 同轴电缆和连接器,这是一种屡获殊荣的解决方案,可最大限度地提高单根同轴电缆上的 4K 信号传输,同时最大限度地减少空间和重量。
- 4K UHD 媒体线,这是另一项屡获殊荣的创新产品,经过 HDBaseT 应用认证,可通过一根电缆在 100 米范围内传输 4K 内容,’更小、更轻(并且可以与 REVConnect 结合使用)。
- 自定义广播组件 这些电缆按长度制造,经过定制配置和严格测试(附带性能报告),并且可以使用多种连接器进行端接。
- 广播面板 采用标准 Gepco 品牌和定制配置,设计和制造以满足工作室、现场制作和大型场馆应用的独特要求。
- 定制纤维板 可以装载连接器或留空,具有多种配置:平面、法兰或底盘。小组’s 连接器冲孔器可用于各种广播和专业 AV 连接器格式。
- 光纤快车 熔接连接器,它结合了熔接的优点和现场可安装连接器的简单性,同时无需接头盒和托盘。
- 光纤快车 ECX配线架 – 其产品创新也获得了业界的认可 – 使狭小空间内的安装变得简单,消除了光纤夹点,并支持快速移动、添加和更改。
- REVConnect 连接系统,可创建可靠、气密的连接,同时减少返工,减少端接时间,并通过一种端接方法支持所有类别的电缆。自 2016 年底发布以来,REVConnect 已五次获得产品创新认可。
NAB 与会者还请务必参观位于 SL6328 展位的 Thinklogical,这是另一个 Belden 品牌,也是全球领先的视频和 KVM 信号扩展和切换系统设计商和制造商,其产品广泛应用于广播和后期制作领域。
只有 Belden’ 的创新企业连接解决方案采用通用方法面向客户’ 企业,通过基于 IP 和传统解决方案解决信号传输需求,从而实现平稳迁移到融合。百通’其广泛的产品组合涵盖局域网、数据中心、楼宇自动化、安全和访问控制,以确保信息顺利运行。卓越的全球服务和支持能力以及特定应用的保修计划完善了 Belden’ 的独特产品。
关于Belden
Belden Inc. 是高质量端到端信号传输解决方案的全球领导者,提供全面的产品组合,旨在满足工业、企业和广播市场的关键任务网络基础设施需求。Belden 凭借其创新解决方案,致力于可靠、安全地传输当今应用所需的快速增长的数据、音频和视频量,成为全球互联世界转型的中心。’该公司成立于 1902 年,总部位于圣路易斯,在北美、南美、欧洲和亚洲拥有制造能力。
Belden、Belden Sending All The Right Signals 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。