新闻稿

Belden 荣获混合电气艾美奖 & 光纤摄像机电缆和连接器

Belden

美国国家电视艺术学院 & 《科学》杂志将百通评为年度科技 & 工程艾美奖® 获得者,持续创新

 

圣路易斯 --(BUSINESS WIRE)-- 全球领先的专业网络解决方案供应商百通公司 (Belden Inc.) (纽约证券交易所代码:BDC) 很高兴地宣布,该公司已被指定为 2020 技术 & 工程艾美奖得主 美国国家电视艺术学院 & 科学(NATAS)的“电视广播、混合电气和光纤摄像机电缆和连接器的标准化和商业化”。

 

自 1949 年以来,技术 & 工程艾美奖® 一直表彰那些为电视世界做出贡献的才华横溢、富有创新精神的领导者和公司。

 

Belden 因其对广播行业的重大影响以及在 SMPTE 电缆标准化方面发挥的重要作用而获得此项殊荣。随着视频从模拟向数字转变,铜质摄像机电缆无法长距离传输数字信号。该行业需要一种利用光纤长距离传输数字视频同时为摄像机供电的方法。

 

“Belden 拥有丰富的广播技术知识,而 Mohawk(Belden 的一个品牌)拥有一支优秀的光纤专家团队,”Belden 全球研发副总裁 Martin Van Der Burgt 解释道,他曾是 SMPTE 标准委员会成员并担任首席设计工程师。“我们齐心协力,让这个想法成为现实。”

 

结果是:开发并商业化了第一批符合北美标准的 SMPTE 电缆。Belden SMPTE 电缆自 1999 年投入商业使用以来,至今仍用于各种室内和室外广播应用。混合电气和光纤摄像机电缆和连接器标准化为 SMPTE 304M/311M。这一创新加速了数字视频的普及,并使网络能够放心地投资数码摄像设备。

 

NATAS 技术工程成就委员会主席 Robert P. Seidel 表示:“NATAS 非常高兴能够认可 Belden 对电视行业的持续贡献。” & “该公司因其在市场上的创新和领导地位而受到赞扬。”

 

“在我们从模拟到数字的道路上,百通帮助我们制定了行业标准,”范德伯格特说。“我们的 SMPTE 电缆经历了技术变革,已成为广播电视不可或缺的一部分。现在,该行业正在转向下一条道路,即超高清,而 Belden 也已准备好支持这一转变。”

 

秉承不断进行技术创新的声誉,Belden 推出了一种新解决方案来支持 4K 视频向超高清 (UHD) 的转变。Belden 的 12G-SDI 4K UHD 同轴电缆支持 4K 或 UHD 内容 无需 对 IP 或光纤进行彻底改造。它保持 12 GHz 带宽,并通过 链路最大限度地延长 4K/UHD 传输距离,从而减少与双链路和四链路配置相关的体积。现在制造商可以将 12G-SDI 端口集成到设备中以支持传统同轴电缆或升级到 IP 或光纤以支持 4K/UHD 广播。

 

你可以拥有世界上最好的产品,”范德伯格特说,“但如果你没有合适的人才来理解技术问题以及为什么某些方法更好,那么它们就不会成为行业标准。电缆和连接器获得艾美奖的意义非凡,非常特别。”

贝尔登广播全球客户总监罗斯·洛克伍德 (Rose Lockwood) 在与广播网络合作促进从模拟有线电视到数字有线电视的过渡方面发挥了重要作用。

 

要了解有关 Belden 在广播市场持续创新的更多信息,请访问 www.belden.com/markets/broadcast
   

使用基于 IP 和传统解决方案解决信号传输需求,实现平稳迁移到融合,需要一种适用于企业环境的通用方法。只有 Belden 的创新企业连接解决方案采用这种通用方法。Belden 的广泛产品组合涵盖局域网、数据中心、楼宇自动化、安全和访问控制,以确保信息顺利运行。出色的全球服务和支持能力以及特定应用的保修计划完善了 Belden 的独特产品。

 

关于Belden

Belden Inc. 是高质量端到端信号传输解决方案的全球领导者,提供全面的产品组合,旨在满足工业、企业和广播市场对关键任务网络基础设施的需求。  Belden 凭借其创新解决方案,致力于可靠、安全地传输当今应用所需的快速增长的数据、音频和视频,成为全球向互联世界转变的中心。   该公司成立于 1902 年,总部位于圣路易斯,在北美、南美、欧洲和亚洲拥有制造能力。 欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 Twitter 上关注我们@BeldenInc。


了解更多信息,请联系:

Lisa Williams

市场通讯经理

(317) 815-2402

[email protected]

 

Belden、Belden Sending All The Right Signals 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。