Belden 增强型网络管理软件提高了可靠性、安全性和生产力
Industrial HiVision 7.0 通过高效的设备配置和对网络健康状况的即时可视性降低风险并最大程度延长正常运行时间
<位置值=“LU/us.mo.stluis”idsrc=“xmltag.org”>
圣路易斯Belden Inc. 是任务关键型应用信号传输解决方案的全球领导者,现已发布其 Hirschmann 网络管理软件的最新版本。 工业 HiVision 7.0 现在允许同时配置任何制造商的数百台支持 SNMP 的设备,从而提高生产力。新的可定制网络仪表板可即时查看关键网络健康指标,从而轻松采取纠正或预防措施。其结果是提高了工业网络的可用性和安全性。
在许多工业设施中,以太网网络正在快速发展和变化,并且管理和保护它们变得越来越困难。SANS 2016 年状况 <组织>工业控制系统安全调查> 报告显示,67% 的工业组织认为控制系统面临严重或高水平的威胁,高于 2015 年的 43%。报告还指出,计划中的工业控制系统安全改进工作落后于计划。
“网络安全是全球工业设施最关注的问题,” <人>马克·库克斯利>,Belden 产品经理。“Industrial HiVision 是改进它的重要工具。最新版本建立在已经丰富的安全功能之上,以便更容易地控制和处理影响安全的因素。这些包括准确的设备配置和对安全状态指标的即时可见性,可以使用新的网络仪表板轻松查看和采取行动。”
Industrial HiVision 7.0 的增强功能使工业制造商能够:
- 通过始终了解网络状态而无需查看多个网络图来发现问题,可以提高正常运行时间和安全性。网络仪表板显示关键性能指标,例如处于警告或错误状态的设备、安全信息以及按响应时间排名的前 10 个性能最差的设备。网络管理员可以通过在他们选择的指标上添加或删除小部件来定制它,以满足他们特定的网络监督需求。
- 同时配置数百个支持 SNMP 的工业设备,这些设备来自任何制造商,而不仅仅是 Hirschmann 和 GarrettCom 的设备。工业制造商可以使用此功能在调试和实时运行期间配置设备。这一新功能提高了工程效率以及配置准确性,这是实现高网络性能和保护的关键因素。
- 下载免费、功能齐全的 16 节点试用版,无限使用,亲身体验产品’的功能和优点,然后再购买产品。
Industrial HiVision 专为自动化网络而设计,广泛应用于全球电力和公用事业、交通运输、水/废水处理和离散制造行业。
作为工业以太网的早期创新者,Belden 了解工业 IT 并提供下一代工业网络解决方案,包括有线、无线和嵌入式产品。凭借其全球品牌 – Hirschmann、GarrettCom 和 Tofino Security – Belden 帮助公司最大限度地减少停机时间,并利用实时数据访问和控制 工业
关于Belden
Belden、Belden Sending All The Right Signals、Hirschmann、GarrettCom、Tofino Security 和 Belden 徽标是