通用标准评级评估和认证IT产品的安全功能
密苏里州圣路易斯 – 2025 年 7 月 7 日 – 全球领先的完整连接解决方案提供商 Belden Inc. 很高兴地宣布,其 macmon 网络访问控制 (NAC) 软件已获得严格的网络安全保障新认证。这 macmon NAC 该解决方案已获得信息技术安全评估通用标准(一项国际安全认证标准)下的评估保证级别 (EAL) 2+ 评级。
新的认证认可了 macmon NAC,它能够在关键网络中实现透明度、安全身份验证和细粒度访问控制,是一种本质上安全且高质量的 NAC 解决方案。EAL 评级反映了评估 macmon NAC 的安全要求。EAL 2+ 评级与关键基础设施公司(尤其是公共部门)高度相关,并且适用于 OT 和 IT 环境。
通用标准描述了网络安全审计的精确要求。作为认证过程的一部分,对 macmon NAC 的以下功能进行了测试:
- 检测和识别网络中的所有活动端点
- 使用 MAC 地址和 802.1X 访问数据对所有端点进行身份验证
- 手动或自动/基于策略的网络访问控制
- 在运行时监控网络和授权端点
- 生成网络事件报告
该通用标准得到全球 30 多个国家的认可,包括美国、德国、印度、法国和英国。该认证由德国联邦信息安全办公室或 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 颁发。证书编号为 BSI-DSZ-CC-1180。
关于macmon
Macmon 是 Belden’ 旗下的互联品牌之一,通过监控和防止未经授权的访问,实现了完全的网络透明度和控制。其网络访问控制和安全定义的边界解决方案使安全变得简单。百通互联品牌共同提供完整的连接解决方案,为企业和世界带来无限可能。
关于Belden
Belden Inc.提供完整的连接解决方案,为我们的客户、客户的客户以及全世界带来无限的可能性。我们推动思想和技术的发展,使未来更安全、更智能、更繁荣。在我们 120 多年的历史中,我们作为一家公司不断发展,但我们的目标仍然是 – 建立联系。通过将人、信息和思想的连接,我们让一切成为可能。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。如需了解更多信息,请访问 www.belden.com;关注我们 Facebook, LinkedIn 和 X/Twitter。
Belden、macmon 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。