Belden推出Hirschmann BXP(BOBCAT eXtreme Performance)管理型交换机
密苏里州圣路易斯 – 2024 年 2 月 21 日 – 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 今天宣布推出其 Hirschmann BXP(BOBCAT eXtreme Performance)管理型交换机。这是 Belden 品牌 Hirschmann 成熟的 BOBCAT 交换机系列的扩展,它具有紧凑的设计、增强的灵活性和互操作性,以及高达每秒 10 千兆位 (Gbps) 的速度,可满足铁路机车车辆应用的动态需求。
随着列车建造商和运营商寻求连接更多车载设备 – ,包括数据密集型、高速摄像机和互联网设备 – ,他们需要强大的网络主干来提供持续的正常运行时间和准确的数据传输。坚固耐用的 BXP 具有强大的功能组合,包括紧凑的占地面积、高端口数、高达 10 千兆以太网 (GE)、以太网供电 (PoE++) 以及高可用性无缝冗余 (HSR) 和并行冗余协议 (PRP) 等协议,可以承受行驶中的列车上的恶劣环境。
BOBCAT管理型交换机具有强大的优势,例如:
- 高端口密度,包括 20 端口和 28 端口变体,可连接更多网络设备。
- 强大的带宽 和速度,最多可配备 6 个 10 GE 端口,为未来扩展做好准备。
- PoE++ 高达 120 W ,满足车载设备的高功率需求。
“产品经理 Santosh Chandrashekhar 表示:“BXP 是第一款针对铁路车辆特定要求而设计的 BOBCAT 交换机,具有我们产品组合中最高端口密度和最快速度等独特功能。”” “BXP 通过简化的基于 Web 的配置、灵活的第 2 层或第 3 层交换机配置选项以及通过 Hirschmann 操作系统 (HiOS) 实现的高级安全性来增加价值。BXP 结合了高端口数、PoE++ 和低维护要求,还可实现较低的总体拥有成本。
BXP 管理型交换机符合欧洲标准 EN 50155、EN 50121 和 EN 45545 等基本铁路机车车辆标准,包括冲击、工作温度、电磁干扰、振动、耐火性等条件。BXP 已获得多项国际和行业认证 – ,包括欧洲合格认证 (CE)、国际电工委员会 (IEC) 以及化学品注册、评估、授权和限制 (REACH)。é é
关于Belden
Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们’正在超越连接—,从我们制造的产品到我们通过以绩效为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的目标。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 Facebook、 LinkedIn 和 Twitter上关注我们。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
市场通讯经理
(317) 316-6473
[email protected]
Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。