新产品

Belden推出简化网络连接和安全的新型解决方案

Belden
发布的产品包括 Belden 的新型 FX ECX 壁挂式光纤外壳和 M12 电源线组,以及 Hirschmann SPIDER III 交换机系列和 Lumberg Automation LioN-X IO-Link Master 系列的新增产品。


 

密苏里州圣路易斯 – 2023 年 11 月 16 日 – 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 宣布推出可简化电力和数据传输、优化空间和简化连接的新产品。

 

数据采集 & 传输

  • Belden FiberExpress Enterprise Closet X (FX ECX) 壁挂式光纤配线箱 允许企业添加更多光纤连接,而无需占用宝贵的空间,即使在没有’t 设计用于支持光纤网络或缺乏电信室或机架空间。

  • Belden M12 Power AWG 14 角屏蔽线组 可在高达 125 摄氏度的环境下远距离输送电力,超越了当今市场上的所有其他选择。该电线组还具有紧凑的设计、更粗的电线和 360 度屏蔽,可减少电压降并实现可靠的长距离电力传输。

 

数据编排 & 管理

  • Hirschmann LEMUR Lite 管理型交换机 提供强大的功能,包括高级安全性和全千兆以太网,以支持复杂的自动化环境。该交换机基于全新的 Hirschmann 入门级操作系统 (HiEOS),具有直观的 Web 界面,可简化设置和维护。

  • Hirschmann SPIDER III 非管理型工业以太网交换机 是 SPIDER-SL 和 SPIDER-PL 交换机的替代品。SPIDER III 交换机系列简化了现场连接,在不需要关键安全性或网络可用性的应用中以经济高效的方式提供基本的以太网交换机功能。’

  • Lumberg Automation’的 LioN-X IO-Link Master 系列 为 LioN-X 网络服务器添加了两个具有 HTTPS 功能的模块,从而提供了更高的安全性。

 

要了解有关这些解决方案及其支持的技术和应用类型的更多信息,请访问 www.belden.com/new-products

 

 

关于Belden

Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们’正在超越连接—,从我们制造的产品到我们通过以绩效为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的目标。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

 

了解更多信息,请联系:

 

Lisa Williams

市场通讯经理

(317) 815-2402

[email protected]

 

Scott Todd

市场通讯经理

(317) 316-6473

[email protected] 

 

Belden、Belden 徽标、Belden Horizon、Hirschmann 和 Lumberg Automation 是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。