新闻

Belden 荣获《布线安装维护》杂志颁发的六项创新奖 &

Belden

密苏里州圣路易斯 – 2019 年 10 月 2 日 –Belden Inc. 是关键任务应用信号传输解决方案的全球领导者,该公司今天宣布,其已六次被 2019 年 布线安装 & 维护 创新者奖计划评为业内最佳。


认可包括:

  • 数字电力白金奖™ 电缆
  • REVConnect 金奖® FlexPlugs
  • 亚特兰大勇士队 SunTrust 公园项目荣获金奖
  • 10GX REVConnect 壁挂式交叉连接荣获银奖
  • DCX 系统银奖
  • REVConnect 连接系统荣获银奖
Belden 创新者奖推广 

这 布线安装 & 维护 2019 年创新者奖计划审查并表彰结构化布线行业内布线和通信技术产品和系统最具创新性的应用。白金、金、银奖获得者在 BICSI 获得表彰’2019 年秋季会议于 2019 年 10 月 1 日举行。

 

“代表 布线安装 & 维护 创新者奖,我要祝贺 Belden 今年获得白金、黄金和白银级荣誉。” 说 布线安装 & 维护 主编帕特里克·麦克劳克林 (Patrick McLaughlin)。“这个竞争性、公正的项目旨在表彰业内最具原创性和创新性的产品。”

 

布线介质类别的获胜者是 Belden’ s 数字电力线传输的功率或距离比 PoE 高达 20 倍:在室内和室外应用中高达 2,000W 或高达 2 公里的覆盖范围。电缆’的电气特性是专门为安全传输数字电力而设计的。

 

连接中的赢家 & 交叉连接设备类别, 百通’s plenum 级 REVConnect FlexPlugs 支持高性能、直接连接到物联网设备,同时解决与传统现场端接插头相关的典型问题。

 

作为应用和案例研究类别的获胜者,Belden 提供了光纤和铜缆布线和连接 – 以及 4K UHD 媒体线缆 – 支持亚特兰大勇士队’ 目标是在新的 SunTrust Park 中提供北美所有场馆中最佳的无线体验。

 

连接中的赢家 & 交叉连接设备类别,10GX REVConnect 壁挂式交叉连接让最终用户充分利用电信室内的免费空间 – 墙壁 – 安装无源连接并减少所需的机架数量。该系统是唯一可用的 6A 类壁挂式交叉连接器之一。

 

配电和路由设备类别的获胜者, 百通’即将推出的 DCX 系统为大型光纤配线架提供了高密度、高光纤数的管理系统。它提供电缆互连,将光纤熔接、光纤端接、光纤适配器和连接器以及电缆连接集成在一个单元中,以支持日益增长的光纤使用。

 

最后,布线媒体类别的获胜者, Belden’的 REVConnect 连接系统是一个改变游戏规则的连接系统,支持在许多应用程序中快速轻松地终止。整个系统采用单一端接方法,具有适用于所有 5e、6 和 6A 类 RJ45 连接的通用 “核心” 。系统中的每个组件都使用一种端接方法:耦合器、插头、配线架等。

 

“我们今年提交的每一款产品都获得认可,这绝对是一种荣誉,” Belden 全球产品线管理副总裁 Dwayne Crawford 说道。“我们的解决方案始终专注于创新,为安装人员和最终用户提供价值并满足客户的需求。我们’非常高兴 布线安装 & 维护 能够认可这些努力。”

 

只有 Belden’ 的创新企业连接解决方案采用通用方法面向客户’ 企业,通过采用最新技术解决信号传输需求,并采用允许平稳迁移到融合的基于 IP 和传统解决方案。百通’其广泛的产品组合涵盖局域网、数据中心、楼宇自动化、安全和访问控制,以确保信息顺利运行。卓越的全球服务和支持能力以及特定应用的保修计划完善了 Belden’ 的独特产品。