新闻

Belden 推出直径最小的 6A 类电缆,专为智能建筑应用(例如室内无线)而设计

Belden

密苏里州圣路易斯 – 2019 年 9 月 5 日 – 百通公司 (Belden Inc.) 是任务关键型应用信号传输解决方案的全球领导者,该公司推出了一款新型小直径 10GXW 电缆,这是市场上’直径最小的 6A 类电缆,’还设计用于支持多千兆位智能建筑应用,例如室内无线。


10GXW 电缆旨在解决人们对可靠的 6A 类解决方案可用性的担忧,同时帮助安装人员最大限度地提高劳动力和资源生产率,它提供了针对智能建筑优化的基础设施解决方案。

 

由于 10GXW 电缆是目前最小、最轻的 6A 类电缆 – ,直径为 0.250 英寸 – ,因此它’也是最容易处理、安装和穿过通风空间的水平 6A 类解决方案。

 

10GXW 电缆采用 EquiBlock™ 技术实现均匀的热流耗散,从而消除电缆束中的热点。它还具有出色的电缆平衡性,这意味着卓越的抗噪性能,这对于无线网络至关重要,以便数据信号能够到达端点设备,而不会出现速度慢或停机等可靠性问题。

 

由于 Belden’ 的使命是提供可靠、多功能且易于快速部署的解决方案,因此安装人员可以将 10GXW 与 REVConnect® 连接系统相结合,以创建世界上’最易于部署的端到端布线基础设施系统。例如,使用 REVConnect Plug 或 FlexPlug 可以利用 MPTL 配置将任何端点设备直接连接到网络,而无需插孔、接线盒或跳线,从而减少人工和硬件成本。

 

“Belden” 企业连接产品线经理 Matt Baum 表示,预计到 2022 年,需要 6A 类性能的企业无线接入端口数量将增长 30% 以上,以支持移动数据流量的增长。’“为了支持这种增长,布线基础设施也需要改变以适应它。10GXW 电缆可以轻松升级到 6A 类性能级别,使用支持多千兆应用的布线解决方案并降低人工和材料成本。”

 

只有 Belden’ 的创新企业连接解决方案采用通用方法面向客户’ 企业,通过采用最新技术解决信号传输需求,并采用允许平稳迁移到融合的基于 IP 和传统解决方案。百通’其广泛的产品组合涵盖局域网、数据中心、楼宇自动化、安全和访问控制,以确保信息顺利运行。卓越的全球服务和支持能力以及特定应用的保修计划完善了 Belden’ 的独特产品。

 

单击此处了解有关 Belden’小直径 10GXW 电缆的更多信息。