新型FX ECX壁挂式光纤机柜使光纤连接更贴近用户和设备
密苏里州圣路易斯 – 2023 年 10 月 31 日 – 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 为安装人员提供了一种新方法,使光纤连接更接近用户和设备: FiberExpress (FX) Enterprise Closet X (ECX) 壁挂式光纤配线箱。
由于常见应用程序需要额外的带宽,并且消费者使用更多需要更快速度的设备,ECX 产品系列的这一扩展使安装人员能够在地板空间不足的情况下充分利用墙壁空间’不适用于机架安装系统。
FX ECX 壁挂式光纤接线盒允许以节省空间的方式添加光纤连接,即使在没有’t 设计用于支持光纤网络或缺乏电信室或机架的空间。
外壳’凹陷的安装孔使其可以轻松地安装到任何室内环境中的墙壁上。正在申请专利的旋转式盒式导轨组件可轻松访问端口,使光纤安装变得快速而简单。组件也是可拆卸的,允许技术人员将模块带到更舒适的工作空间。可选的锁定套件可以安全地分隔外壳的主干侧和配线侧,以简化安装、维护和操作。
这款耐用的金属壁挂式光纤配线架可容纳两个、四个或六个 ECX 光纤模块。它允许安装人员在紧凑的墙壁空间内容纳多达 192 个光纤连接。电缆索环和内置后部电缆连接点可保护、管理和固定传入电缆。该外壳设计方便单人在不平坦的表面上安装。
“FX ECX 壁挂式光纤接线盒创造了令人兴奋的全新网络设计可能性,” Belden 智能建筑高级产品经理 Josh Goyke 说道。“现在,FX ECX 系列包含壁挂式系统,它可以利用空闲空间使连接更贴近用户和设备。”
了解有关 Belden’s FX ECX 壁挂式光纤外壳的更多信息。
关于Belden
Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们’正在超越连接—,从我们制造的产品到我们通过以绩效为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的目标。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。如需了解更多信息,请访问 www.belden.com;关注我们 Facebook, LinkedIn 和 X/Twitter。
了解更多信息,请联系:
Lisa Williams
市场通讯经理
[email protected]
(317) 815-2402
Belden、Belden 徽标、Belden Horizon、Hirschmann 和 Lumberg Automation 是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。