新闻稿

Belden推出FX ECX配线架系统

Belden

ECX 解决方案是同类最佳的新基准,可轻松部署 LAN 环境


 

无法有效地服务遗留建筑以及移动、添加和更改(MAC)是承包商和安装人员面临的主要障碍。Belden FX ECX 显著提高了效率,通过正在申请专利的创新功能(如前/后可拆卸盒式磁带)节省了宝贵的时间,在狭小空间内提供了无与伦比的安装灵活性。

 

承包商和安装人员的时间非常紧迫,预算中没有空间来排除因光纤损坏或挤压而导致的意外光纤链路故障。Belden FX ECX 简化了接头盒设计,通过将松弛管理集成到透明盒盖中,消除了光纤夹点。

 

空间限制对于传统部署来说也是一个重大挑战,特别是当少量铜端口需要专用配线架时。通过使用 Belden KeyConnect 框架,可以在 FX ECX 系统中同时部署铜和光纤,从而节省机架空间,同时避免额外面板的不必要成本。

 

“FX ECX 平台是与客户和合作伙伴共同开发的,目标是打造一流的解决方案,” 表示  <人>马修·赫斯特>,Belden 铜/光纤连接产品线经理。“我们仔细听取反馈意见,然后着手提供一个超越当今市场上竞争产品所设定的基准的系统。”

 

只有 Belden’ 的创新企业连接解决方案采用通用方法面向客户’ 企业,通过基于 IP 和传统解决方案解决信号传输需求,从而实现平稳迁移到融合。Belden’ 的广泛产品组合涵盖 LAN、数据中心、楼宇自动化、安全和访问控制,以确保信息顺利运行。卓越的全球服务和支持能力以及特定应用的保修计划完善了 Belden’ 的独特产品。

 

探索 Belden’的全新 FX ECX 配线架平台

 

关于Belden

belden.com。

 

Belden、Belden Sending All The Right Signals 和 Belden 徽标是