数据中心

您的托管数据中心准备好处理更多需求了吗?

Denis Blouin

了解合适的合作伙伴可以帮助您的托管数据中心以新的方式为客户提供服务、产生更多利润并创造新收入来源的5种方式。

 


 

对于一些公司来说,将内部时间和资源投入数据中心空间的时代可能即将退场。越来越多的企业决定依赖外部数据中心专家——托管设施,其核心业务是处理数据中心的复杂性,遵守可持续性和效率要求,以及管理和应对风险。

 

事实上,市场研究公司BlueWeave Consulting表示,全球数据中心托管市场去年增长到5125亿美元,并预计到2029年,它将以15.65%的显著复合年增长率保持增长,达到19525亿美元的价值。亦即在短短七年内增长了280%。

 

随着对数据中心服务需求的增长,托管数据中心面临着具有挑战性的任务。您的托管网站是否为未来做好了准备?找到合适的数据中心合作伙伴是关键所在。以下是合适的合作伙伴如何帮助您以新的方式为客户提供服务、产生更多利润并创造新收入来源的五个示例。

 

1. 充当您的个人数据中心顾问

当企业进入托管空间时,他们并不总是知道自己想要什么或如何设置数据中心基础设施,尤其是中小型公司。因此,他们可能会寻求各种网络服务和支持的帮助。您准备好满足他们的需求了吗?

 

在您充当客户顾问的同时,与您合作的数据中心合作伙伴应该能够充当您的顾问,以便您可以满足客户的各种需求。

 

以数据中心设计为例。合作伙伴可以帮助您为机柜、光纤组件和配线架等产品创建选项“菜单”,让您的客户快速轻松地了解您提供的选项并做出正确的选择。

 

2. 管理您的库存

为了响应客户需求并快速争取新客户,托管站点需要现成的库存,但管理这些库存可能既昂贵又耗时。

 

一些数据中心合作伙伴将承担您的库存负担,创建一个定制的、预先批准的产品列表,您可以根据需要从中取用,并相应地支付费用。他们可以通过增加关键产品的库存数量来确保您始终拥有支持一个或多个地点所需的产品。

 

3.支持快速周转场所

光纤组件等关键基础设施组件通常需要快速周转,以满足客户期望并最大限度地减少停机时间。

 

例如,如果您经常部署组件,请验证您的数据中心合作伙伴是否可以始终在您需要时根据商定的时间表快速周转,以便您可以快速设置机架和护架。

 

像Belden的数据中心就绪计划这样的解决方案也可以帮助您更快地运作。我们的铜缆、光纤和配件(线缆管理、配电等)预装在定制的、完全配置的机柜中,只需通过零件号即可订购。这使得订购、拆包和部署速度更快。

 

4. 创造标准化解决方案以充分利用购买力

随着托管服务的扩展,站点管理员很容易就电源和网络连接等问题做出孤立的决策。

 

但是,集中资源并强调标准化可以通过确保您不会另行购买还能使用的东西,从而充分利用购买力并降低成本。

 

数据中心硬件标准化使技术人员能够使用通用的部件、技术和升级方法,从而使维护更顺畅、更快捷。

 

标准化环境还可以简化IT基础架构。从长远来看,即使是像使用相同组装流程的机架和机柜这样简单的东西,也会为您节省部署和维护时间。

 

合适的数据中心合作伙伴将花时间帮助您了解您的需求,然后规划灵活而标准的规范以适配您的情况。他们还将提供有关数据中心解决方案及其实施方法的培训。

 

5. 最大化空间利用率

空间是您最大的资产,因而您必须不断重新评估如何使用它。通过优化每平方英尺的水平和垂直使用方式,您可以确保可靠的性能、减少浪费并最大限度地提高收入。

 

与数据中心合作伙伴合作,帮助您找到提高空间利用率的方法,使您能够在较小的占地面积内快速增加连接数量和密度。

 

Belden的DCX系统就是一个很好的例子。它在狭小的空间内提供极高的光纤端接密度,在不影响易用性的情况下增加光纤密度。这优化了托管设施中光纤基础设施的投资回报率,降低了资本和运营支出,从而降低了总拥有成本。由于DCX系统是模块化的,因此可以根据需要进行扩展或缩减。

 

通过协作改善您的托管数据中心

鉴于您的托管设施逐渐增长,敬请详细了解如何与Belden合作以增加收入并更好地为客户服务。

 

我们的方法强调在特定解决方案中合作完成设计和配置,以满足可靠、高效、可扩展和快速部署的要求。

 

相关资源: