工业自动化

为什么现在的仓库需要专用的仓库自动化网络

Jordan Luecke
随着越来越多的工业自动化被采用,IT网络不会再过度削减仓库领域的部署。了解为什么当今的物料搬运设施需要专用的自动化网络。

 

当您考虑智能工业站点时,物料搬运通常在挑战极限的清单上并不靠前。真正更复杂的工业生产基地,如汽车厂或食品饮料制造商,在部署全自动解决方案方面的发展速度已经快于物料搬运行业。到目前为止,仓库和配送中心主要依赖于基础方案。

 

虽然造成这种情况的原因有很多,但其中必定有成本相关原因。物料搬运通常被视为成本中心而不是利润中心,领导者会争取减少这方面的支出,包括推迟自动化投资。

 

由于没有太多的自动化或数据需要管理,许多仓库缺乏专用的仓库自动化网络,而是依赖于现有的IT网络。虽然这似乎是一个实用的解决方案,但以这种方式操作是有缺点的。

 

是什么推动了向专用自动化网络的转变

过去有效的方法将来却行不通了。就像许多其他工业领域一样,物料搬运正在发生变化,以应对不可预测的外部因素,包括电子商务增加(在线购买在未来三年内将会占据全球零售额的41%),以及劳动力市场紧张(仓储将成为未来十年增长最快的经济部门之一)。

 

这些快速而剧烈的变化使许多仓库别无选择,只能通过以下方法更深入地探索自动化和数字化

  • 自主机器人,经过编程可以执行从拣选和放置到组装和包装的特定重复性任务。

  • 自动导引车(AGV),可以在不同地点之间移动材料和货物。

  • 人工智能,为仓库制定劳动力需求和路线优化等决策提供信息。

  • 无人机支持库存审计、周期盘点、库存量验证等。

  • 可穿戴技术,如保障生产力和安全的智能眼镜或语音控制耳机。

 

随着仓库采用更多的技术和自动化,他们的IT网络不会持续太久。每一天,这些设施都越来越迫切地需要专用自动化和管理网络的功能。

 

IT网络和自动化网络有何独特之处?

由于仓库已经在IT网络上运行了很长时间,许多经理和主管没有意识到IT和专用自动化网络有何不同(还是两者根本没有区别)。

 

IT 网络的作用

IT 网络通过支持前端业务活动来保持业务应用程序正常运行。例如,它们用于监控、管理和保护涉及核心企业功能和应用的信息,例如:

  • 会计
  • 电子邮件
  • 企业软件
  • 人力资源
  • IT
  • 营销
  • 销售

为了满足用户和应用不断变化的需求,IT网络及其连接的设备经常更新和重新编程。

 

专用自动化网络的作用

这些网络管理后端业务活动,并支持保持仓库运营平稳运行的设备、流程和基础设施。

 

他们不是运行业务应用,而是连接、监控、管理和保护控制物理设备流程的信息,包括处理实时数据和物理访问影响车间运营和仓库管理的设备。

 

专用自动化和管理网络可以支持:

  • 数控机床
  • 控制系统
  • 制造执行系统(MES)
  • 机器人和协作机器人
  • SCADA软件
  • 调度系统

 

与IT网络不同,这些网络基本保持静态。工业系统的更新或升级频率不如IT系统管理的频率。

 

各司其职,却也默契合作:将网络整合在一起的重要性

IT网络和专用自动化网络可能各自独立,但它们仍然需要交互协作。

 

事实上,建立专用自动化和IT网络的融合可以为整个设施提供更多的资源。

 

也许SAP/ERP系统(传统上被认为是IT技术)正在从车间提取实时数据,以便办公室可以跟踪分析和成本。从工厂车间传达到办公室的信息越多,您识别和利用的规律和趋势就越多。

 

例如,可以将运营数据与现有IT数据一起摄取和分析,以便:

  • 优化机器性能和维护
  • 精确定位生产问题,以便加以解决
  • 降低运营成本
  • 根据需要扩大或缩小生产规模
  • 支持实时资产跟踪

 

通过将运营数据与收入、客户满意度和利润率等指标相关联,IT部门甚至可以帮助仓库领导者了解他们的数据蕴含的意义。

 

您可以从专用自动化网络中获得什么

当您的仓库部署专用网络时,您可以实现自动化技术和工作流程支持的新机会。

 

为了帮助您了解自动化网络的可能性,我们编写了一份白皮书,探讨了仓库使用专用网络实现的目标的真实示例。

 

准备好看看您错过了什么了吗?

 

 

相关资源: