业界首个UL认证的4类布线系统:Belden Digital Electricity™线缆
今年10月,美国消防协会(NFPA)预计将出版2023版《国家电气规范》®(NEC,或NFPA 70)。该规范每三年更新一次,为电气组件和系统提供安装指南,以防止火灾和电气事故。
自从2020版在2019年9月发行以来,下次修订工作一直在幕后进行。(在此了解更多关于NFPA的标准制定过程的信息。)
为了确保新安全和技术实践得到说明和实施,由检查员、用户、安装人员、工作人员、测试实验室专家和制造商(包括Belden)组成的18人法规制定小组(CMP)持续合作,以审查和更新NEC。
NEC 2023将包括的内容
作为2023版的一部分,提出了几项新条款。这些新条款涵盖了从仪表槽式线缆的使用、安装和施工规范到替代能源系统与公用事业服务设备的连接等主题。这些条款中还包括由NFPA CMP 3提出的更新,该更新将影响结构化布线:新条款726,4级(CL4)电力系统。最近确认,4级故障管理电力系统和线缆将被纳入NEC 2023。
4级是专用于故障管理电力系统的新分级标准。它的创建是为了将这种技术(也包括分组能量传输(PET)、Digital Electricity™(DE)、脉冲电源和智能传输系统)适当地纳入NEC,因为这种技术不被视为2级或3级系统。
对4级电力系统的说明
这些系统提供了低压电源的便利性和安全性,就像提供最高100W以太网供电(PoE)一样;然而,4级系统在数百米范围内提供近20倍于PoE的功率,是交流电源的安全替代品。4级系统还通过单条线缆一起传输电力和数据,以节省宝贵的安装时间。
这些类型系统的设计以安全为首要考虑。它们与2级和3级系统之类的限制电源输出不同,而是限制故障事件中的能量和功率。换句话说:如果有人在操作过程中不小心碰触到暴露的线缆或将水溅到电路上,那么系统会在造成伤害之前立即自动关闭。为了限制故障能量,发射器和接收器会监测故障并控制电力输送。此项技术使4级系统在提供更多的供电的同时与2级和3级系统一样安全,甚至比它们更安全。
UL认证,确保4级安全
为了支持NEC新条款726,UL也一直在幕后为4级系统做准备,最近发布了UL 1400-2。这份调查概述包含了对4级线缆(包括DE线缆)的要求,以确保其安全安装和运行。(我们预计UL 1400-1也将很快发布。它将描述对故障管理电力系统的要求)。
Belden对UL 1400-2认证非常熟悉,因为它由我们帮助创建的。随着故障管理电力系统等新技术的出现,我们认为帮助行业围绕其安全应用定义和支持标准非常重要。
我们还自豪地宣布,Belden DE线缆是业界有史以来首个获得UL 1400-2的4级认证的布线系统。这些线缆让最终用户能够利用数字电力技术的优势,用小导体在长距离内安全地输送大量电力。
DE线缆是与数字电力技术的创造者VoltServer共同设计的,以确保它们能够支持多种类型的应用。它们提供纯铜和铜/光纤混合结构,以在单根线缆传输时进行长距离的电力和数据传输。与PoE类似,DE线缆可以由安装分类布线的相同低压集成商安装。
随着智能楼宇日益智能化,您会看到数字电力线缆被用于支持以下应用:
将来有必要使用符合UL 1400-2认证的4级线缆来操作这些系统。Belden很荣幸能成为首个提供UL认证4级布线产品组合的公司。
UL认证是分阶段进行的。首先获得认证的是Belden的室内/户外铜数字电力线缆,随后便是其他线缆结构。当更多DE线缆获得UL认证时,我们将向您提供最新信息。
了解更多关于Belden的数字电力线缆的信息。
相关链接:
Digital Electricity™:5您必需知道的东西