Belden Digital Electricity Cables

 

自 2020 年版于 2019 年 9 月发布以来,下一次修订的幕后工作一直在进行中。(点击此处’详细了解 NFPA 的标准制定流程。)

 

为了确保新的安全和技术实践得到解决和实施,由检查员、用户、安装人员、工人、测试实验室专家和制造商(包括 Belden)组成的 18 个代码制定小组 (CMP) 不断合作审查和更新 NEC。

 

NEC 2023 将包含哪些内容

作为 2023 年版的一部分,提出了几篇新文章。新文章涵盖的主题包括 仪表托盘电缆 的使用、安装和施工规范,以及将替代能源系统连接到公用事业服务设备。这些文章中还包括 NFPA CMP 3 提出的将影响结构化布线的更新: 新条款 726,4 类 (CL4) 电力系统最近确认,4 级故障管理电力系统和 电缆 将被纳入 NEC 2023。

 

4 类是专用于故障管理电力系统的新分类标准。它的创建是为了将这种类型的技术—(其中还包括分组能量传输 (PET)、数字电力™ (DE)、脉冲功率和智能传输系统—)适当地引入 NEC,因为它’不被视为 2 类或 3 类系统。

 

解释 4 类电力系统

这些系统提供了低压电源的便利性和安全性,例如以太网供电 (PoE),其功率高达 100W;然而,Class 4 在数百米的距离内提供的功率接近 PoE 的 20 倍,为交流电源提供了安全的替代方案。4 类系统还将电源和数据结合在一条电缆中,从而节省了宝贵的安装时间。

 

这些类型的系统在设计时将安全放在首位。它们不像 2 类和 3 类系统那样限制电源输出,而是限制故障事件期间可用的能量和功率。换句话说:如果有人在运行过程中意外触碰裸露的电线或将水溅到电路上,则系统会立即自动关闭,以免造成伤害。为了限制故障能量,发射器和接收器会监控故障并控制电力输送。这项技术使 4 类系统与—2 类和 3 类系统一样安全,甚至比—2 类和 3 类系统更安全,同时提供更多的电力可用性。

 

UL 认证确保 4 级安全

支持 NEC 新文章 726,UL 也一直在幕后为 4 类系统做准备, 最近发布的 UL 1400-2。本调查大纲涵盖了 4 类电缆(包括 DE 电缆)的要求,以确保其安全安装和运行。(我们预计 UL 1400-1 也将很快发布。它将描述故障管理电力系统的要求。)

 

Belden 非常熟悉 UL 1400-2 认证—因为我们帮助创造了它。随着故障管理电力系统等新技术的出现,我们认为’帮助行业定义和支持安全应用标准非常重要。

 

我们’我们还自豪地宣布 Belden DE 电缆 是行业’首个获得 UL 1400-2 认证的 4 级布线系统。这些电缆使最终用户能够利用数字电力,使用小导体安全地长距离输送大量电力。

 

DE 电缆的设计与 Volt 服务器,数字电力的创造者,以确保它们能够支持多种类型的应用程序。他们’采用纯铜和混合铜/光纤结构,通过单根电缆长距离传输电力和数据。与 PoE 类似,DE 电缆可由安装类别电缆的相同低压集成商安装。

 

随着智能建筑变得越来越智能,您’我会看到 数字电缆 用于支持:

 

  • 酒店环境中的无源光网络 (PON)
  • PoE LED照明和其他使用PoE交换机的系统
  • 分布式天线系统(DAS)
  • 小型基站和 5G 无线电
  • 配电基础设施

 

将来,这些系统必须使用符合 UL 1400-2 标准的 4 级电缆来运行—Belden 很荣幸成为第一家提供 UL 认证的 4 类电缆产品组合的公司。

 

UL 认证正在分阶段进行。率先获得认证的是 Belden’的室内/室外铜 数字电缆—,其他电缆结构也将很快获得认证。当更多 DE 电缆获得 UL 认证时,我们’会及时向您更新最新信息。

 

详细了解 Belden’的数字电缆。

 

相关链接:

 

深入了解 NFPA’ 的标准制定流程

DE 电缆的 3 个重要特性:安全传输数字电力™

数字电力™:你需要知道的 5 件事

 

作者简介

Roy Kusuma

高级项目经理

Roy Kusuma 拥有工程和技术设计背景,自 2012 年以来一直从事 ICT 行业。Roy 目前在 Belden 任职,负责监督电缆和连接设计以及网络解决方案的报价,并负责类别布线的新产品开发。 自 2013 年起,他专注于 6A 类电缆和以太网供电产品的设计和研究,开发高效的产品和解决方案。 他于 2012 年毕业于普渡大学,获得材料工程学士学位。 作为 BICSI、NFPA 和 TIA TR-42.7 铜缆布线小组委员会的成员,他为行业标准制定做出了多项贡献。 Roy 还发表了大量白皮书和行业指南,旨在安全、可靠地使用网络基础设施安装 - 特别是在高功率、4 对以太网应用中。