智能楼宇

停止绘制光纤极性 - 开始改用符号进行映射

Henry Franc
使用符号代替画图进行光纤极性映射具有许多优势。阅读我们最新的博客,详细了解这种新方法,及其对您的光纤项目有何意义。 

 

由于光纤系统是定向的,因此保持极性至关重要。它定义了光信号在光纤内部传播的方向。如果没有极性,数据将无法按其需要的方式流动。

 

确保适当的极性意味着“传输”端得以“接收”端对话。换句话说,通道一端的发射信号(Tx)需要与另一端的相应接收器(Rx)匹配。

 

许多因素都会影响光纤极性,而这些因素都与光纤组件之间的相互作用方式有关:

  • 一般光纤极性(直极性、翻转极性、交叉极性等)
  • 引脚(有引脚/无引脚),通常以公母命名(公头/母头)
  • 方向
  • 端面对齐
  • 引脚
  • 等等

 

光纤极性的3种常见类型

在ANSI/TIA-568.3,光纤布线和组件标准中,TIA定义了极化方法中使用的光纤极性组件类型,包括:

 

  1. A型(直通):一侧位置1与另一侧位置1的光纤为同一根。

  2. B型(倒置):纵向“翻转”,其中一侧位置1的光纤位于另一侧的最终光纤位置(位置12)。

  3. C型(双绞线):成对“翻转”,其中每对光纤从一侧翻转到另一侧。例如,一端位置1的光纤到达另一端的位置2,而位置2的光纤是另一端位置1的光纤。

 

停止绘制光纤极性 - 开始改用映射

工程师、设计师和安装人员使用图形软件为光纤布线系统“绘制”光纤极性的情况并不少见。下面是这些画图的外观示例。

 

null

null

单击展开图像。

 

这三份草图都展示了A型光纤极性。乍一看,它们看起来各不相同,但实际上都是一样的。唯一的区别因素是显示连接器的角度。

 

虽然画图工具可以使绘制光纤极性变得简单,但它们也很容易意外错误地操作图纸,从而导致极性规划错误。例如,垂直翻转会改变方向。水平翻转会改变光纤位置编号。这些错误使得重复利用图纸或基于这些图纸进行更改变得困难。

 

因此,我们与TIA密切合作,以改变业界绘制或映射光纤极性的方式。虽然TIA-TSB-5069,光纤通道极性,可以帮助映射和规划,但仍有改进的余地。

 

目标:将行业转向使用视觉符号(特定类型的符号)而不是图画。为什么?因为符号一目了然地传达了大量信息。(例如,想想禁烟标志或人行横道标志。)它们让业界能够采用井然有序的方式描述、可视化和建模光纤极性

 

在这些符号中,我们可以记录并表示每个组件对整体系统极性的影响,包括:

  • 连接器键槽对齐/方向,例如配接兼容性、引脚和多排光学元件
  • 光纤在连接器中的位置
  • 绞线标识,如颜色
  • 框架、模块和接线盒中的端口定位

 

我们建议的一个更改是符号的形状。TIA-TSB-5069中仅使用圆形符号。这些符号既不直观也不容易理解,尤其是在映射复杂的光纤通道时。例如,当符号都是一个形状时,您无法跟踪或区分线缆和适配器。

 

因此,适配器符号将以正方形表示,而线缆组件符号将继续表示为圆形。形状内部将加入直观信息,表示该线缆或适配器内部发生的情况。

 

空白的正方形或圆圈表示光纤没有任何异常,一切都在预料当中:每一根逐一连接,依此类推。形状内显示的方向箭头或方块直观地表示光纤相对于其在光纤连接器中的位置情况。 

 

null

null

单击展开图像。

 

光纤极性映射的优势

使用符号而不是画图进行光纤极性映射具有许多好处:

  • 光纤在扩展(Base-2、Base-8、Base-12、Base-16等)过程中,不受颜色和颜色代码影响
  • 它们不易受到绘图工具可能的潜在损坏的影响
  • 它们易于使用,可快速检查配置布局和设计
  • 可以将典型字段添加到符号中,以表示绞线股数、引脚、长度、损耗概况等属性。
  • 它们允许将特定字段用于零件编号、用途等,从而增加了设计深度。
  • 它们构建了一个通用框架,简化了文档记录和培训工作

 

如果您想了解有关使用符号映射光纤极性的更多信息,及其对您而言的意义,请观看我们的极性映射基础知识网络讲座。我们的两位光纤专家会仔细解释这些即将发生的变化,引导您了解新符号,并详细描述这些变化对您和您的光纤项目的意义。

 

null

单击展开图像。

 

 

相关资源: