智能楼宇

铜缆安装最佳实践:注意“为什么”

Christie Ketchum
不良的安装习惯可能会影响铜缆的性能。经验丰富的安装人员会总结最佳实践以及遵循这些实践的重要性。

 

铜缆安装

有时,ICT行业会让事情变得过于复杂。

在安装铜缆时,考虑太多会产生不必要的挑战和问题。此外,花在思虑上的时间可能成为陷阱,造成延误和犹豫不决,降低生产力,消耗精力,产生额外的压力,并阻碍团队应对意外情况的能力。

 

为了证明我的观点,请考虑这个问题(这是我经常喜欢问技术人员和安装人员的问题):“铜是什么颜色的?”

 

您会怎么回答?令人惊讶的是,我收到的回答五花八门。例如,我听到了这样的回答:

  • “是棕色的。”
  • “好像有点蓝色。”
  • “我觉得像绿色。”
  • “是橙色的吗?”
  • “我不知道!”

 

这似乎是一个棘手的问题,但事实并非如此。答案很简单:铜就是铜的颜色!然而,行业专业人士很少以这种方式回答这个问题 - 因为他们想得太多了。

 

我问这个问题不仅是为了说明“我们可能想得太多”这一观点,也是为了打开大门,开展关于正确铜缆安装技术的对话。

 

传输什么类型的数据并不重要:网络线缆、扬声器线缆和门禁控制线缆都是铜缆。信息以相同的方式沿着每根线缆传输,并且线缆的安装遵循相同的最佳实践和方法。换句话说,无论传输方式如何,(安装)方法总是相同的。牢记最佳实践将有助于防止过度思考。

 

3例说明安装实践的重要性

虽然每个行业既定的铜缆安装实践背后都有充分的理由,但我看到许多安装人员对我们即将提出的指南不屑一顾。

 

通常,发生这种情况不是因为他们试图忽略建议,而是因为他们过度思考了这个过程,或者无人告知他们的工作对线缆的性能会产生积极或消极的影响。虽然理解线缆的内部工作原理似乎是安装人员不需要知道的事情,但拥有这些知识有助于解释铜缆安装规则背后的“为什么”。它可以防止过度思考,防止安装人员走捷径带来负面后果,并对最终结果产生影响。

 

1. 对铜导体造成刻痕

如果您不知道铜缆的工作原理,那么就会以为在安装过程中划伤导体似乎没什么大不了。如果安装人员知道导体上的一个小刻痕也会引发以下问题,他们很可能会更加小心:

  • 减小导体的横截面积,导致电阻增加并影响电流的流动。

  • 在断裂处导致区域变得脆弱,形成无法保持电气连续性的开路。

  • 在线缆中的该点产生过多热量,导致绝缘损坏或线缆故障。

  • 防止电子沿其预期路径移动,这会降低传输速度。

 

2. 压扁线缆端

这是另一个示例:在安装RJ45连接器之前,使用剪刀压扁铜缆的末端。几乎每个安装程序都这样做了,但他们是否意识到该操作可能导致的问题?

 

压扁线缆末端可能会使导体刻痕(导致我们上面讨论的一些问题),但它也可能:

  • 压缩电线,这会改变线缆的性能特征(电阻、信号完整性等)。

  • 导致导体失去隔离并错位,使插入插槽更加困难,并产生性能问题。

  • 使端接更具挑战性并影响正确连接。

 

3. 拉扯线缆过于用力

虽然有计算器来帮助您确定特定路径可以容纳多少根线缆,但使用常识也至关重要。换句话说,不要在线束中添加太多线缆,以至于无法将其拉过导管或通道。

 

不要想太多。如果线束不适合,有两种方法可以纠正这种情况(请注意,“用力拉线缆”不属于这两种选择):

  • 减少线束的线缆数量
  • 让路径变得更大

 

典型实例:我曾经看到一组六名安装人员试图通过一条小路径将一束网络线缆拉到护士站(木匠切割的线孔不够大)。由于施力过大,他们的线缆被拉扯和拉伸。结果,线缆的电气特性发生了变化,将无法按设计运行。

 

试图通过狭窄的路径拉动线缆束可能会对性能和寿命产生不利影响:

  • 用力过大会导致线缆拉伸超出其预期限制范围,并导致内部组件(如导体和绝缘层)变得薄弱,这可能导致出错、速度变慢和不连续的连接。

  • 用力拉扯会导致导体变形或断裂,造成信号丢失、连接不良或故障。

 

在这种情况下,安装人员必须切除他们损坏的线缆并重新拉动线束。

 

铜缆安装应遵循的最佳实践

由于信息在铜缆外侧传输,因此使用适当的工具并遵循安装最佳实践非常重要。不良习惯可能会影响性能。

 

根据我多年的铜缆安装(之后又培训安装人员)经验,以下是我的一些确保成功的建议。这些规则适用于正在安装的任何铜缆。没有必要过度思考这个过程。

  1. 不要用电工的剪刀来划伤线缆护套。

    这可能会给导体造成刻痕,(如前所述)会导致线缆性能下降、端接时出现薄弱点以及潜在的线缆故障。使用剥离工具,并确保您使用的工具适合线缆类型(UTP、屏蔽等)。


  2. 不要使用电工的剪刀或其他工具来拉直导体。

    这可能会使导体压扁并改变电气特性。根据您是端接RJ45连接器还是插座的不同情况,执行此操作可能会导致各种性能问题。例如,可能导致去除太多扭曲或收窄信息路径(无法在线缆的另一端接收信息)。


  3. 拉动线缆时不要扭折。

    扭折会折断电线并影响导电性。还会对导体和/或绝缘造成永久性损坏,造成信号损失,并违反建议的线缆弯曲半径。最后,还可能会削弱线缆的机械强度(承受外力的能力)。


  4. 不要拉伸或过度拉扯线缆。

    如果铜缆在安装过程中拉得太用力,可能会损坏线缆护套,从而损害其保护导体免受潮湿、化学品和物理磨损侵扰的能力。您还可能拉长内部的导体,这会对电阻和信号传输产生负面影响。


  5. 切忌不恰当地从线缆盒中拉出线缆。

    一次从盒中拉出太多线缆会使线缆自行绕圈。发生这种情况时,可能会导致缠绕和打结,这使得在安装过程中难以解开线缆(尤其是在不造成损坏的情况下)。当线缆被拉动时,线缆圈可能会拧紧,这会增加线缆承受的张力,并可能超过最小弯曲半径要求。


Belden为您提供安装资源

记住:铜就是铜。不要过度思考或使工作过于复杂。无论您安装哪种铜缆,安装最佳实践都是一样的。

 

如果在安装过程中遇到问题,Belden团队将充当您的顾问。

 

 

相关链接: