户外广播车内部:摄像机控制和着色器

 

对一流球迷体验的需求使得体育场和场馆环境的设计和施工变得复杂。 随着强度的增加,出现延误、成本超支和安装错误的可能性也会增加。

 

随着设计变得越来越多面,涉及多种类型的产品和技术。 与我们密切合作的顾问和安装人员告诉我们,他们注意到一种模式:预先规划变得更具挑战性。

 

换句话说,很难记住为每个应用所需的一切进行规划(例如:确保室内额定电缆在现场安装在体育场内,而室外额定电缆可在室外使用)。

 

简化线缆复杂性可以:

  • 支持更轻松的扩展和修改
  • 减少出错和停机的机会
  • 帮助企业快速适应新技术、组织变革和重新配置
  • 使流程更清晰、更高效

 

从多根线缆精简为一根线缆

随着 全国 和世界各地的体育场馆建设和升级步伐加快,项目团队需要优化生产力——这可以通过简化电缆复杂性来实现。

 

传统上,在室内/户外场馆(例如足球或橄榄球),需要不同的线缆以适应每种应用:

  • 室内CMR线缆:可安装在立管或竖井(电梯井、垂直缆槽等)中的立管以太网线缆
  • 室内CMP线缆:静压室线缆设计用于安装在建筑物的静压空间(架空地板、风道、吊顶等)内
  • OSP线缆:可以承受浸入水中的线缆,并且可以与室内阻燃等级配对以进行两用安装。
  • CMX 电缆:满足抵御各种因素(包括日光和防水)的最低要求的电缆。 这些电缆总是与室内阻燃等级配对。

 

当电缆安装从室外过渡到室内时(例如从广播车到摄像机),安装人员通常必须停下来,将连接器放在室外电缆的末端,然后将其连接到配线架的背面。

 

在正面,室内线缆必须使用另一个连接器进入配线架,然后才能将其连接到目的地。

 

这个接合点造成了复杂性——如果没有必要,业主和安装人员就不再愿意去处理它。 相反,他们告诉我们,他们想要一根可以安装在任何地方的电缆:室外(防水、防紫外线和防腐蚀)和室内,无需划分界限。

 

这样不仅可以加快安装速度,而且还支持更简单的材料规格。

 

简化体育场馆设计和安装

Belden 的室内/室外 (I/O) 体育场广播电缆允许您在室内和室外环境之间运行单根电缆。 根据客户的反馈,我们最近将 I/O CMP 电缆(阻燃电缆)添加到该产品中,这只是当业界告诉我们他们需要一些新的或不同的东西时我们如何回应的另一个例子。

 

现在,安装人员可以使用同一根电缆将广播车连接到摄像机,或者将需要连接的任何其他室内和室外组件组合连接到一起。 没有人需要记住在哪个位置应该使用哪根电缆。

 

这就是简单的定义:电缆不仅更容易安装,而且指定和管理也更快。 电缆有阻燃型和立管型两种版本。 不需要新的工具或连接器 - 您可以使用已经使用的 Belden 工具和连接器。

 

有了这一产品组合,体育场馆馆就可以依靠Belden来满足其所有通信基础设施需求,无论这些需求涉及IT、OT还是广播要求。

 

 

 

相关链接:

作者简介

Josh Goyke

产品经理

Josh Goyke 毕业于普渡大学,获得销售/销售管理学士学位。 2017 年,他加入 Belden,目前负责该公司智能建筑解决方案平台的所有铜缆产品线。 Josh 专注于产品生命周期管理,确保我们提供可靠、简化且易于访问的解决方案,以满足企业市场不断变化的需求。