新体育场技术影响网络基础设施的5种方式

Christine Williamson

新的体育场技术正在重新定义体验和欣赏体育运动的方式。但是,要想充分发挥这些技术的优势,首先需要有适当的基础,包括您的网络基础设施。

 

我们最近参与的Lower.com球场项目(一处占地430,000平方英尺、耗资3.14亿美元的设施)就是新的体育场技术对网络基础设施提出的挑战和要求的一个极好例子。



每个角落都需要参与和可见性

球迷希望在足球场内(甚至场外)的任何地方都能参与和互动。无论是在啤酒花园、Crew Shop,还是The Pub餐厅,他们都想感到自己是比赛的一部分。

 

在Lower.com球场,这意味着随处可见的LED显示屏,450台电视和增强的音频,以及一个62,000平方英尺的公共广场,连同一个14英尺 x 24英尺的显示屏,这样球迷无论身在何处都能随时关注场上比赛。

 

观众依靠新的体育场技术,以在场馆的每一个角落都保持参与,所以系统不能出现延迟、故障或停机。即使看不到球场,球迷们也不想错过场上激动人心的实时动态。



对快速通畅的安检系统的需求

排队进入大型场馆的日子逐渐成为往事。观众到达时,他们可以快速通过安检,无需停留。Lower.com球场的球迷体验离不开多项新的体育场技术创新,如面部识别、武器检测和非接触式自助球迷入口。由于门票的条形码与面部身份验证相关联,球迷只需看一眼平板电脑即可进入Lower.com球场。

 

为了保持人流畅通并确保球迷的安全,这些安全系统需要保持持续的网络连接,不能出现停机情况,无论有多少人同时通过入口。



室内/户外场馆设计

大多数足球场都是室内/户外场馆,即一些区域被屋顶覆盖,而其他区域则是露天的。这意味着,足球场部署的技术必须能够在这类条件下发挥作用。

 

此外,采用的技术还需要能够经受各种自然因素(阳光、风、雨甚至雪)并确保持续性能的线缆。

 

网络基础设施,包括布线和连接,必须能够应付恶劣的户外环境,提供先进的防水保护,同时还要适合室内使用,包括适当的阻燃等级要求。



技术设计的频繁变化

在设计过程中,计划变更并不罕见,而这些变更可能影响技术、设备和线缆的部署位置。例如,最初计划安装在室内的技术和建筑系统到项目结束时最终可能安装在户外(反之亦然)。您的网络设计需要具有灵活性和适应性,以支持这类临时更改。

以Lower.com球场为例,在通风系统承包商开展价值工程以后,90%的室内空间转换为增压空间。该团队希望在室内/户外与增压空间之间建立过渡点,同时不影响网络性能。REVConnect 10GX耦合器帮助实现了这一过渡,同时没有任何数据丢失。



物联网设备的布置

随着物联网设备以及无线接入点、监控摄像头、屏幕等新体育场技术被部署在整个场馆,这些设备往往被安装在狭小的空间里,或者出现端口被使用的安装支架挡住的情况。如果安装在户外,设备还可能使用外壳来进行保护。

 

在Lower.com球场,REVConnect® FlexPlug可以直接连接由于插头尺寸或线缆布线限制而无法使用典型的现场端接插头的设备。由于不再需要跳线、“饼干盒”和插孔,因而还可减少安装时间和成本。这使得设备可以安装在最佳位置,避免网络连接问题。



进一步了解Lower.com球场

您的网络能够帮助发挥新的体育场技术的优势吗?

 

阅读更多有关Lower.com球场的介绍,以及该球场的环境如何同时支持创新和性能。事实上,ESPN称赞Lower.com球场是有史以来在新体育场播出的最顺利的盛大开幕式之一,这在一定程度上要感谢Belden的帮助。