博客

阿图玛玛体育场:中东最智能的基础设施

Rick van Otterdijk

在去年的FIFA世界杯上,仅凭普通的技术和集成无法为球迷提供终极体验。了解阿图玛玛体育场如何筹备这场高科技体育比赛。

 

 在不到12年的时间内设计、翻新和建造八座体育场:这是卡塔尔交付与传承至高委员会(SC)该国宣布即将举办2022届FIFA世界杯时接受的任务。

 

作为负责为这场持续一个月的赛事交付体育场馆和基础设施的实体,SC迅速开始开发这个园区的体育场馆,包括拥有40,000个座位,成为竞赛举办地之一的阿图玛玛体育场。

 

SC明白,对于FIFA世界杯,普通的技术和集成可能无法支持提供终极球迷体验所需的信息和广播创新。300万观众齐聚一堂,观看世界上最负盛名和最具历史意义的足球联赛需要的不仅仅是一座普通的专业体育场。

 

SC希望从球迷踏入阿图玛玛体育场的那一刻起,就为他们提供激动人心的交互式氛围。因此,这座体育场将成为中东唯一拥有能够支持人工智能和物联网的智能基础设施的场馆。 

 

为了实现这一目标,SC团队着重处理阿图玛玛体育场的以下四个因素:

 

1.可持续设计和运营

这是一个庞大的项目,有可能对环境产生巨大影响。交付与传承至高委员会希望尽其所能,最大限度地减少能源使用并依赖可再生能源,同时不影响球迷和运动员的舒适度。

 

从太阳能电池板到节能数据中心,都具有密封系统设计,将冷供气流与设备排出的热空气分开,时刻处于绿色建筑和节能最前沿。

 

经过他们的努力,这座体育场获得了全球可持续发展评估系统(GSAS)的五星评级。这是现有的最高评级之一。

 

2.实时可见性

联赛结束后,体育场将被重新利用,在上层看台加入一座拥有60间客房的酒店,并用于举办其他类型的体育赛事,使其成为卡塔尔的终极体育目的地。

 

由于体育场将用于多种运动、比赛、锦标赛和竞赛,而且每种活动都有自己的技术和网络要求,因此网络端口和光纤链路的实时可见性非常重要。

 

为了达到上述要求,Belden的PatchPro®智能配线系统被用于提高实时可见性。通过RFID(射频识别),可以对单根跳线进行无线识别和对网络基础设施执行实时监控。

 

每根跳线都有一个集成的RFID芯片,其中包含关于线缆的有用识别信息。这些信息流畅地传入PatchPro DCIM/AIM软件平台,用于实时数据库存档。从而能够监控关键系统的潜在瓶颈(热点、过度用电等),最大限度地减少准备评估所需的时间,并将网络管理人员与可供其用于制定容量和升级决策的大量数据连接起来。

 

3.设计具备未来可扩展性

为了举办当今的FIFA世界杯,阿图玛玛体育场需要能够支持工作人员对体育场系统执行远程管理,以及直播、精彩回放、订餐、商品购物和MVP投票——所有这些都是在球迷座位上完成的。

 

但是,如果涉及未来的技术需求呢?没有人确切知道。无论未来出现什么新的创新,体育场都将随时准备好支持它们,而无需更换现有的基础设施。

 

场馆拥有超过520,000米的6A类布线和120,000米的光纤布线,以支持当今体育场内部的信息和广播技术,并能够在未来连接和集成新技术。

 

4.致力于保障数据安全

像FIFA世界杯这样的全球赛事,无论对于体育场内的球迷还是对于超过1.50亿在家观看比赛的观众而言,都不能有哪怕一刻的停机风险。

 

为确保数据和网络安全,Belden的PatchPro智能配线系统可监控网络基础设施的意外物理变化。如果发生变故,网络管理人员会立即收到通知,以便在问题出现之前将其解决。

 

实现惊人的目标

去年,阿图玛玛体育场成功举办了六场小组赛,一轮共有16场的运动赛和一场四分之一决赛。

 

如果您是这场卡塔尔竞技赛事34万球迷中的一员,或者您在其他国家/地区的家中全程观看比赛,您就会明白:Belden设计和部署的这个数据中心和网络解决方案非常稳健,足以支持这场体育赛事的惊人需求。

 

要了解有关我们参与该项目的更多信息,请阅读我们最近的案例研究

 

相关资源:

阿图玛玛案例研究

足球场设计的大热趋势

Lower.com Field专业足球场 - 俄亥俄州哥伦布市