Al-Thumama

 在不到 12 年的时间内设计、翻新和建造 8 座体育场:这是交给 卡塔尔最高交付委员会 & 遗产(SC) 当宣布该国将主办 2022 年国际足联世界杯时。

 

作为负责为为期一个月的赛事提供体育场馆和基础设施的实体,SC 迅速着手开发这片体育场馆园区,其中包括拥有 40,000 个座位的 Al Thumama 体育场,该体育场是比赛的举办地之一。

 

在谈到国际足联世界杯时,SC 知道标准技术和集成不可能支持提供终极球迷体验所需的信息和广播创新。 带来超过 300 万观众齐聚一堂 对于世界上最负盛名、历史最悠久的足球锦标赛来说,需要的不仅仅是一座典型的专业体育场。

 

从球迷踏入 Al Thumama 体育场的那一刻起,SC 就希望为他们提供尽可能最激动人心和互动性的氛围。 因此,它将成为中东地区唯一一个拥有能够支持人工智能和物联网的智能基础设施的场馆。 

 

为了实现这一目标,SC团队着重处理阿图玛玛体育场的以下四个因素:

 

1. 可持续设计和运营

这是一个庞大的项目,有可能对环境产生巨大影响。 最高交付委员会 & Legacy 希望尽一切努力减少能源使用并依赖可再生能源,同时又不影响球迷和运动员的舒适度。

 

从太阳能电池板到节能数据中心,都具有密封系统设计,将冷供气流与设备排出的热空气分开,时刻处于绿色建筑和节能最前沿。

 

由于其努力,该体育场获得了全球可持续性评估体系(GSAS)的五星评级。 这是目前最高的评级之一。

 

2. 实时可见性

比赛结束后,该体育场将被重新利用,在上层看台上建造一座拥有 60 间客房的酒店,并举办其他类型的体育赛事,使其成为卡塔尔的终极体育目的地。

 

由于该体育场将用于举办多种类型的比赛、竞赛、锦标赛和竞赛,每种比赛都有自己的技术和网络要求,因此网络端口和光纤链路的实时可见性非常重要。

 

为了实现这一目标,我们采用了 Belden 的 PatchPro® 智能配线系统来提高实时可视性。 通过 RFID(射频识别),可以实现单个跳线的无线识别和网络基础设施的实时监控。

 

每条跳线都配有集成的 RFID 芯片,其中包含有关电缆的宝贵识别信息。 这些信息无缝地移动到 PatchPro DCIM/AIM 软件平台,用于实时数据库文档。 这样就可以监控关键系统的潜在瓶颈(热点、过度用电等),最大限度地减少准备评估所需的时间,并为网络管理员提供大量数据,以便他们做出有关容量和升级的决策。

 

3. 为未来的可扩展性而设计

对于今天的 FIFA 世界杯,Al Thumama 体育场需要能够支持工作人员对体育场系统的远程管理,以及现场直播、精彩重播、订餐、商品购物和 MVP 投票——所有这些都可以在球迷座位上进行。

 

但当谈到未来的技术需求时呢? 没有人确切知道。 无论未来出现什么新的创新,体育场都将做好准备来支持它们——而无需更换现有的基础设施。

 

场馆拥有超过 520,000 米的 6A 类线缆和 120,000 米的光纤线缆,可支持目前场馆内的信息和广播技术,并具备未来连接和集成新技术的能力。

 

4. 致力于数据安全

像 FIFA 世界杯这样的全球盛事不容有片刻的停机风险——无论是对于体育场内的观众还是对于超过 15 亿在家观看比赛的观众来说都是如此

 

为了确保数据和网络安全,Belden 的 PatchPro 智能补丁系统会监控网络基础设施的意外物理变化。 如果发生任何变化,网络管理员会立即收到通知,以便在问题出现之前解决问题。

 

实现惊人的目标

去年,Al Thumama 体育场成功举办了六场小组赛、一场 16 强赛和一场四分之一决赛。

 

如果您是卡塔尔 340 万名观看比赛的球迷之一,或者您在另一个国家的家中观看比赛,那么您就会知道:Belden 设计和部署的数据中心和网络解决方案足够强大,可以满足这项体育赛事的巨大需求。

 

要了解有关我们参与该项目的更多信息,请阅读我们最近的案例研究

 

相关资源:

阿图玛玛案例研究

足球场设计的大热趋势

Lower.com Field专业足球场 - 俄亥俄州哥伦布市