布线有助于将技术引入生活之中,但布线标准始终在幕后发挥作用,确保布线产品符合最低性能基准,并且可以与不同的技术互操作,以保持创新向前发展。
如果没有 布线标准,就无法确保技术和系统的兼容性、统一性、安全性和功能性。 得益于电信行业协会 (TIA) 和 BICSI 等标准组织,任何行业设计师、工程师或安装人员都可以自信地使用通用媒体、连接器、测试方法和拓扑来开发自己的基础设施解决方案。
由于布线标准仅规定了最低性能要求,因此经验丰富的专业人员和选择超越这些技术规范的公司可以基于此标准继续进行构建。
例如,Belden 依靠布线标准作为产品性能的基准参考,然后超越这些水平以确保我们的光纤和铜系统能够支持新兴的应用和技术。
认可行业对于标准制定的贡献
然而,在应用标准之前,必须先制定标准。 标准委员会是一个协作生态系统,制造商、供应商、集成商和最终用户(具有不同的观点)可以聚集在一起分享知识并加速新想法的产生。
例如,TIA 和 BICSI 标准是通过行业专家的志愿工作创建的。 这两个协会经常表彰志愿者的努力,我们很高兴分享有关 Belden 自身行业认可的两个最新动态。
BICSI Harry J. Pfister奖
为了表彰电信领域终身成就和成就,BICSI 每年向一位专业人士颁发 Harry J. Pfister 电信行业杰出贡献奖。 该奖项设立于 1982 年,以 BICSI 冬季会议创始人、前 BICSI 主席 Harry J. Pfister 的名字命名。
据 BICSI 介绍,该奖项“旨在表彰那些为电信行业的科学、技术或教育方面做出贡献,或为提升该行业的专业性做出贡献的个人”。
今年,该奖项授予了 Belden 自己的 LAN 技术和应用经理 Ron Tellas。 凭借这一认可,他加入了行业创新者 精英名单 ,其中包括 2006 年获此殊荣的行业资深人士、百通前系统和标准总监 Paul Kish。
Tellas 是行业专业人士对布线标准产生影响的一个很好的例子。 作为射频设计和电磁传播领域的主题专家,他的电信职业生涯长达近 35 年,并拥有 15 多项美国专利。
他是一名活跃的 BICSI 成员,定期在 BICSI 会议上发言并参加小组讨论。 他还在许多其他行业计划中发挥着积极作用,包括 TIA TR-42 电信布线系统工程委员会、ISO WG3 委员会、互联技术行业联盟、IEEE 802.3 以太网工作组和 NFPA 70 代码制定小组 3。
TIA明星奖
多年来,Belden 团队成员也积极参与 TIA 标准制定。 事实上,自 1991 年制定第一个商业建筑标准以来,我们就一直参与其中。(TIA TR-42 电信布线系统标准的创始人之一就是我们上面提到的 Kish。)
TIA 通过其 TIA 明星奖表彰为 ICT 行业进步做出贡献的专业人士。 该奖项设立于 2022 年,旨在表彰个人和公司层面参与 TIA 计划的行为,无论这种参与涉及 标准制定、技术项目还是政府倡导。
去年,Tellas 和智能建筑解决方案咨询经理 Henry Franc 荣获 TIA 明星奖 以表彰其对行业的影响。 Belden 还被评为 Top 5% 明星奖获得者。
今年,Tellas 因其行业影响力再次与测量和分析经理 Franc 和 Brian Shuman 一起荣获 TIA Top 5% 明星奖。
Franc 参与 TIA 工作近二十年,并担任 TIA TR-42 电信布线系统工程委员会主席,该委员会负责制定和维护用户自有建筑物、数据中心和医疗机构的电信布线基础设施的自愿标准。
舒曼担任 TIA TR-42.9 工业电信基础设施工程委员会主席,领导标准制定活动。
Belden 还因其致力于推动行业发展并为持续的网络互操作性、功能性和连接性铺平道路而再次荣获 Top 5% Star Award 称号。
Belden为何参与标准制定
Belden通过积极参与TIA、BICSI、IEEE和ISO等组织,优先与其他制造商、用户、顾问和专家合作,为制定布线标准提供见解。
我们出于四个原因为标准制定做出贡献:
- 参与其中有助于我们理解标准的编写方式和原因(以及为什么布线标准仅涵盖特定的内容)。
- 我们希望 代表安装人员和最终用户的观点。 我们的参与有助于确保标准与产品无关,以便客户知道他们的网络将支持现在和未来的技术。
- 它与我们的几个核心价值观相一致。 持续改进指导着 Belden,我们知道流程、系统和技术总是可以变得更好。 我们还认为,作为一个行业,共同努力至关重要。
- 我们希望确定布线标准能够解决网络和连接方面的挑战。
请记住: 业界也需要听到您的声音。 如果您想更多地参与布线标准的制定,我们可以帮助您。
相关链接:
作者简介
Belden
Belden 利用一系列主题专家来帮助我们获取优质内容。 这些主题专家包括现任和前任员工、第三方贡献者和行业专家。 如果您对本页面内容有任何疑问,请联系 [email protected] 与相关团队成员取得联系。