有时,ICT行业会让事情变得过于复杂。
在安装铜缆时,过度思考可能会带来不必要的挑战和问题。 此外,反复思考的时间可能会成为一个陷阱,造成延误和犹豫不决,降低生产力,消耗脑力,产生额外的压力,并阻碍团队适应意外情况的能力。
为了证明我的观点,请考虑这个问题(这是我经常问技术人员和安装人员的问题): “铜是什么颜色的?”
你会如何回答? 令人惊讶的是,我收到的答复各不相同。 例如,我听到过这样的回应:
- “它是棕色的。”
- “看起来有点蓝色。”
- “我觉得它有点绿色。”
- “它是橙色的吗?”
- “我不知道!”
这看起来像是一个陷阱问题,但事实并非如此。 答案很简单:铜就是铜色! 然而,行业专业人士很少会这样回答这个问题——因为他们想得太多了。
我问这个问题不仅是为了说明“我们可能想得太多”这一观点,也是为了打开大门,开展关于正确铜缆安装技术的对话。
传输什么类型的数据并不重要:网线、扬声器线和门禁控制线都是铜线。 信息以相同的方式沿着每根电缆传输,并且电缆的安装遵循相同的最佳实践和方法。 换句话说,无论采用何种手段,方法(安装)总是相同的。 牢记最佳实践将有助于避免过度思考。
安装实践为何重要的三个例子
尽管业界制定的每一种铜缆安装做法背后都有充分的理由,但我发现许多安装人员都忽视了我们即将提出的指导。
通常,发生这种情况并不是因为他们试图忽略建议,而是因为他们过度思考了这个过程,或者没有被告知他们的工作会如何对电缆的性能产生积极或消极的影响。 虽然理解电缆的内部工作原理似乎是安装人员不需要知道的事情,但掌握这些知识有助于解释铜缆安装规则背后的“原因”。 它可以防止过度思考,阻止安装人员走捷径而产生负面后果,并对最终结果产生影响。
1. 铜导体刻痕
如果您不知道铜缆的工作原理,那么在安装过程中划伤导体可能看起来不是什么大问题。 如果安装人员知道即使导体上有一个小缺口,他们很可能会更加小心:
- 减小导体的横截面积,导致电阻增加并影响电流的流动。
- 导致断裂处区域变得薄弱,形成无法维持电气连续性的断路。
- 在线缆中的该点产生过多热量,导致绝缘损坏或线缆故障。
- 防止电子沿其预期路径移动,这会降低传输速度。
2. 压平电缆末端
这是另一个例子:在安装 RJ45 连接器之前,使用剪刀将铜缆末端剪平。 几乎每个安装人员都这样做过,但他们是否意识到此操作可能导致的问题?
压扁线缆末端可能会使导体刻痕(导致我们上面讨论的一些问题),但它也可能:
- 压缩电线,从而改变电缆的性能特征(电阻、信号完整性等)。
- 导致导体失去分离并错位,使得插入板槽更加困难并产生性能问题。
- 使端接更具挑战性并影响正确连接。
3. 拉电缆太用力
虽然有计算器可以帮助您确定某条路径可以容纳多少根电缆,但运用常识也至关重要。 换句话说,不要在一束电缆中添加太多电缆,以免无法将其拉过导管或通道。
别想太多。 如果捆绑不合适,有两种方法可以补救这种情况(请注意,“更用力地拉电缆”不是其中一种选择):
- 减少线缆数量
- 让路径变得更大
举个例子:我曾经看到一组六名安装人员试图通过一条小路将一捆网线拉到护士站(木匠没有把洞切得足够大)。 由于施加了这么大的压力,电缆被拉长了。 结果,它们的电气特性发生了变化,电缆无法按设计运行。
试图通过狭窄的路径拉动线缆束可能会对性能和寿命产生不利影响:
- 用力过大会导致线缆拉伸超出其预期限制范围,并导致内部组件(如导体和绝缘层)变得薄弱,这可能导致出错、速度变慢和不连续的连接。
- 用力拉扯会导致导体变形或断裂,造成信号丢失、连接不良或故障。
在这种情况下,安装人员必须切除他们损坏的线缆并重新拉动线束。
铜缆安装应遵循的最佳实践
由于信息在铜缆外部传输,因此使用适当的工具并遵循最佳安装实践极为重要。 不良习惯可能会影响表现。
根据我多年安装铜缆(以及培训安装人员)的经验,以下是我的一些确保成功的建议。 这些规则适用于任何正在安装的铜缆。 没有必要过多考虑这个过程。
- 请勿使用电工剪刀划伤电缆护套。
这可能会划伤导体,(如我们之前所解释的)会导致电缆性能下降、终止时变得脆弱以及潜在的电缆故障。 使用剥线工具,并确保使用的工具适合电缆类型(UTP、屏蔽等)。
- 不要使用电工剪刀或其他工具来拉直导体。
这会使导体变平并改变电气特性。 根据您是否终止 RJ45 连接器或插座,这样做可能会出现性能问题。 例如,它可能导致去除过多的扭曲或缩小信息路径(导致电缆另一端无法接收信息)。
- 拉动电缆时不要将其扭结。
扭结会导致电线断裂并影响导电性。 它还会对导体和/或绝缘层造成永久性损坏并造成信号丢失,以及违反电缆的建议弯曲半径。 最后,它可能会削弱电缆的机械强度(承受外力的能力)。
- 不要拉伸或过度拉扯电缆。
如果在安装过程中拉动铜缆太用力,可能会损坏电缆护套,从而影响其保护导体免受潮湿、化学物质和物理磨损的能力。 您还可能会拉长内部的导体,这会对电阻和信号传输产生负面影响。
- 不要错误地从盒子中拉出电缆。
一次性从盒子中拉出过多的电缆会导致电缆在其内部形成环状。 当发生这种情况时,可能会导致缠结和打结,这使得在安装过程中解开变得很困难(特别是在不造成损坏的情况下)。 当拉动电缆时,环圈可能会收紧,这会增加电缆的张力,并可能超过最小弯曲半径要求。
Belden为您提供安装资源
记住:铜就是铜。 不要想太多或使工作过于复杂。 无论您安装哪种类型的铜缆,最佳安装方法都保持不变。
如果在安装过程中出现问题,Belden 的团队可以作为您的顾问。
相关链接:
作者简介
Christie Ketchum
智能建筑解决方案顾问
Christie Ketchum 于 2023 年加入 Belden 团队,在低压电气行业拥有 20 多年的实践和领导经验,从安装布线系统和培训安装团队到帮助组织解决复杂的技术设计挑战。 她热衷于通过建立长期关系、指导年轻专业人士以及了解最新趋势和创新来发展和壮大行业。 克里斯蒂还是一名 AVIXA 认证技术专家 (CTS)。