智能楼宇

POLAN为可持续发展做出贡献的4种方式

Sandra Imrazene和John Hoover
POLAN主要依靠光纤布线,这可能会对环境产生积极影响。在此博客中了解POLAN可以为可持续发展工作做出贡献的4种方式。

 

 

作为减少Belden对地球的影响并改善我们所服务对象的生活和事业的坚定努力的一部分,我们开始了ESG(环境、社会和治理)之旅。

 

作为这些举措的一部分,我们致力于优化运营、产品和服务,同时限制环境足迹。举个例子:Belden力争到2025年将自己的范围1和范围2温室气体排放量减少25%。

 

我们不仅将这些改进作为自身运营和流程的优先事项,也将其作为我们为您(我们的客户)设计的系统和解决方案的优先事项。

 

这是我们分享有关POLAN(无源光纤LAN)信息的原因之一。在已经使用光纤的应用中,它们正在成为传统LAN的可行且可持续的替代品。

 

由于POLAN主要依赖于光纤布线,因此其部署有时可以降低网络复杂性和成本。在某些应用中,它还可以帮助消除距离限制和并减少材料要求,这可能会改变环境影响。在这篇博客中,我们探讨了POLAN可以为可持续发展做出贡献的四种方式。(如果您需要快速了解POLAN是什么以及它与传统网络的比较,请先从这里开始

 

 

1. 减少能源使用

 

在许多情况下,与传统的铜缆LAN相比,无源光纤LAN可以减少整体能耗。

 

然而,重要的是要认识到,在部署POLAN时,节能以及由此产生的成本节约并不总是能转化,尤其是在较小的设施中(例如,客房少于200间的酒店)。

 

但是,当使用POLAN确实合理时,它可以通过几种方式实现节能。

 

无源元件与有源元件

组成POLAN的无源元件比有源元件消耗更少的功率,这有助于降低能耗。

 

减少空调需求

与传统LAN相比,POLAN的空调需求可能更低。系统ONT(光网络终端)和OLT(光线路终端)之间使用的无源元件发出的热量更少,工作温度范围更大。

 

减少需要支持的TR

由于POLAN建立在光纤上,而单模光纤可以延伸至30公里(相比之下,根据TIA标准,铜缆的距离限制为100米),因此需要的电信机房(TR)更少。在某些情况下,TR可以完全消除。在这些情况下,无源光纤LAN可以通过消除为这些空间供电和冷却的需要来降低能耗。

 

高效的电力输送

通过线缆分配电源存在物理限制。

 

将电源移动至较近的端点有时可以帮助您提高这方面的效率。由于POLAN系统允许安装人员将ONT放置在更靠近无线接入点和监控摄像头等设备的位置,因此可以更高效地传输以太网供电(PoE)。

 

2. 延长生命周期

虽然一些铜缆布线系统可以支持高达10 Gb/s的速度,但目前没有任何技术能够提供比光纤更高的带宽。随着时间的推移,支持新兴技术和新应用所需的线缆更新次数将减少。(这也减少了送往垃圾填埋场的材料量。)

 

由于POLAN将技术与网络基础设施分离,您今天安装的无源光纤LAN将来可以支持100 Gb/s或更快的速度,以及新一代Wi-Fi,而无需进行重大升级。它的性能只会受到系统电子元件的限制。而且现有的光纤可以支持发布的这些元件的改进版本。 

 

3. 减少占用空间

POLAN可以节省宝贵的数据中心占地面积和机架空间,从而降低电源和散热要求

 

一个机架支持数千个用户

例如,传统的铜缆LAN主干网需要18个标准设备机架来支持2,000个用户。由于无源光纤局域网基于光纤,因此可在更小的空间内为更多的用户提供服务。使用POLAN,单个标准设备机架最多可支持7,000个用户。

 

减少TR空间需求

由于无源光纤LAN可以消除或减少所需的TR数量(如前所述),因此业主不必为布线投入太多空间。无源分路器通过减少光纤数量进一步减少了系统的占地面积。

 

随着TR的减少,业主还可以减少用于监控这些区域的摄像头数量。这些空间的防火和隔音设施也可以减少。

 

无需管理线束

由于不需要布线和管理大束铜缆,因此您可以减少架空路径,改用J型线夹来支撑光缆。

 

4. 减少材料需要量

我们上面提到的几个因素使我们得出了最后一点:POLAN可以减少安装和部署网络所需的材料量。根据情况,可能会减少以下需求: 

  • 铜缆

  • 机架

  • 电信机房

  • 路径 

减少材料有助于降低成本并支持更快的安装。

 

计算您网络的碳足迹

Tellabs创建了一个POLAN碳节约计算器,我们可以帮助您将其用作分析工具,以确定网络的隐含和运营碳影响。

 

它基于经认证和验证的环保产品声明(包括Belden的声明)构建,还可以将传统LAN设计与POLAN设计进行比较,以帮助您评估环境影响的差异。

 

特别感谢Tellabs帮助Belden撰写这篇博客。我们两家公司都发现了POLAN在合适应用中的优势,并且都是APOLANHTNG(下一代酒店业技术)的活跃成员。

 

在这一年中,我们将共同制作一系列POLAN博客,涵盖以下主题:

 

 

 

相关链接:

 

 

 


客座作者

nullJohn Hoover

Tellabs市场营销总监;APOLAN董事

John Hoover是Tellabs的市场营销总监,也是光纤局域网促进协会(APOLAN)的董事会主席。在过去的20年里,他对行业里程碑发挥了影响,例如早期无源光纤网络部署、视频实施、无线以及最近的全球企业采用无源光纤局域网。在LinkedIn上与John交流。