智能楼宇

无源光LAN如何简化网络并降低成本

Ron Tellas
从节省空间到降低功耗,POLAN部署有五大优势。在我们最新的博客中了解。 

 

随着越来越多的技术集成到通信、协作和建筑运营中,传统的铜缆局域网(LAN)的复杂性变得更加复杂。从无线接入点到传感器,大量的端点正在连接到网络,这给带宽带来了额外的压力。

 

随着复杂性和带宽需求的上升,成本也在增加:酒店、企业和大学校园以及医疗保健设施等环境需要更多的线缆、路由器和交换机,以便其网络能够跟上需求。

由于具有简化网络架构的能力,无源光局域网(称为“无源光LAN”或“POLAN”)正在成为传统LAN富有吸引力的替代方案。

 

POLAN到底是什么?

作为传统LAN网络的替代方案,无源光LAN是一种点对多点网络,它依赖的是FTTx架构和协议,而不是基于交换机的以太网。

 

无源光LAN依赖于单模光纤、无源分光器、光线路终端(OLT)和光网络终端(ONT),而不是以太网电缆、路由器和交换机。POLAN将所有网络智能转移到OLT,将所有设备管理转移到ONT。

 

POLAN与无源光网络有何不同?

无源光LAN是一种无源光网络(PON),由PON标准改造而成,适用于室内网络。无源光网络支持宽带和户外网络部署。尚未建立全行业范围的POLAN标准。

 

POLAN如何工作?

传统LAN使用路由器和交换机来管理信号分配,而无源光LAN依靠光传输数据并使用无源光分路器。OLT和ONT之间不存在有源设备。

 

为了建立POLAN,一束单模光纤从主机房的前端或OLT连接到所需位置(通常靠近最终用户),并连接到无源光纤分路器,将信号分给其他光纤束。这些光纤束中的每一个都连接到一个ONT,该ONT支持处于任何位置的一台到数百台设备。通常,这些ONT具有支持PoE的端口,也可以为这些设备供电。

 

什么时候适合使用POLAN?

虽然无源光LAN可能并非在所有情况下都适用,但某些环境可以从其带来的流程简化和成本节约中受益,更不用说能够满足对可靠、高质量连接的滚雪球式需求的能力。

 

例如,在以下情况下,POLAN是理想的选择:

  • 场馆无法支持传统LAN的100米距离限制
  • 布线空间有限
  • 由于连接设备数量的增加,带宽要求很高
  • 许多网络需要融合
  • 需要更轻松的网络支持和管理

 

POLAN部署的5大优势

在上述情况中,POLAN带来了显著的优势。以下是一些最重要的优势。

 

1. 节省空间

房地产价值很高。当您还需要优化占地面积以产生最大创收(更多病房、客房等)时,很难为网络基础设施提供专用空间。

 

通过消除每隔100 m就要部署一台的电信机柜或交换机,无源光LAN减少了布线专用空间。使用无源分路器通过减少整体光纤数量进一步降低空间需求。由于直径小,构成这些网络的单模光纤也有助于最大限度地减少基础设施专用空间。

 

2. 为数字化转型做准备

由于POLAN支持简单的可扩展性和经济高效地扩展网络的方式,因此还可以更轻松地响应智能建筑和的IoT需求。 

 

由于单模光纤可以支持高达100 Gb/s的速度,因此它将能够支持您未来部署的任何技术和应用,无论是Wi-Fi 6、人工智能、虚拟现实还是视频分析。

 

3. 延长距离

由于POLAN依赖于带宽密集型单模光纤,因此ONT可以位于距离OLT数英里而不仅仅是几百英尺或几米的地方。您不再受制于双绞线网络的距离限制。

 

4. 降低安装和维护成本

无源光网络通过以下途径以多种方式降低安装成本:

  • 降低线缆要求
  • 减少对数百个额外连接的需求
  • 消除与传统网络相关的距离限制
  • 支持更快、更简单的移动、添加和更改
  • 在升级过程中无需重新配置PC和客户端

 

5. 降低功耗

由于POLAN中的ONT和OLT之间仅使用无源组件,因此不会散发热量,因此可以降低冷却要求。与传统的基于交换机的LAN相比,这些无源组件的功耗也更低。更少的电子设备也意味着更少的故障排除和维护工作。

 

您的POLAN合作伙伴

为了支持您的POLAN项目,Belden提供您所需的无源组件。我们的专家随时可以帮助您部署灵活、可扩展且经济高效的无源光LAN。

 

 

 

相关资源: