一旦布线项目完成,所有参与人员—制造商、安装商、业主、最终用户等—希望对同一系列问题得到明确的答案。
- 线缆是否正确安装?
- 线缆是否正确连接?
- 布线能否支持相应的应用?
- 设备连接到网络后会不会一切正常?
那里’只有一种方法可以确定这些事情:电缆认证。
无论是’s 代表铜或 光纤系统电缆认证涉及测试以验证已安装的电缆是否符合 行业标准。
对已安装的系统进行认证测试让大家都能安心:
- 制造商知道他们的布线产品性能良好。
- 安装人员知道他们圆满完成了作业。
- 业主知道他们的投资将会得到回报。
- 最终用户知道他们可以毫无问题地使用该系统。
几乎所有可靠、高质量的线缆制造商都要求安装人员对他们安装的布线系统进行认证,以达成客户想要的长期质保。
例如,Belden 提供 25 年产品保修和终身应用保证,安装人员可以在完成电缆认证测试后将其转交给客户。 这种组合确保安装的系统至少 25 年内达到或超过行业标准,并支持未来的标准和协议。
但认证测试不是’这是你唯一能做的,让顾客’ 心安。 为了真正脱颖而出,您还可以对安装团队的工作进行认证。
让’让我们仔细看看这两种类型的认证以及它们能为您做什么。
线缆认证的来龙去脉
正如我们前面提到的,获得保修是安装人员追求认证测试的最大原因。 在选择布线系统时,它可以成为一个很大的卖点,帮助业主优化投资,并有信心他们’准备好支持多代设备和应用程序。
但还有其他原因 电缆认证 也是一个优先事项。
1. 它可以保护你的声誉
如果出现性能问题,认证您的安装可以保护您。 你’将会有文件证明项目最初完成时系统运行正常。
有了这些信息,你就可以清除错误或坏链接,从而允许所有者—有时在你的帮助下—花时间寻找正确的地方来确定为什么他们的布线基础设施’无法正常工作(洒水器造成的水损害、其他行业的失误等)。
如果其他承包商后续完成的工作影响了性能,则您有记录可以表明系统在您安装时(在其他承包商参与之前)是正常运行的。
2. 它可以帮助您解决性能问题
如果您安装的布线系统不是’如果性能没有按计划执行,那么测试可以帮助您确定问题所在,从而获得认证。
如果有’如果出现问题,那么认证测试可以帮助您找出原因。 例如,根据您使用的测试仪,您可能能够识别特定的缺陷,如不正确的端接或损坏的电缆(可能是在运输或安装过程中损坏的)。
3. 它提供了确定性
告诉某人您安装的系统将按预期运行是一回事—,但向他们提供证明文件则是另一回事。
一些业主希望确定—并希望有文件证明—所安装的产品能够按照承诺发挥作用。 这也有助于确认用户不会’因计划外停机或网络速度慢而受到干扰。
通过安装人员认证扩展您的能力
除了认证您安装的线缆性能外,您还可以认证安装团队完成的作业。
通过这样做,您可以展示您对使用高质量产品和执行高质量工作的承诺和奉献精神。 成为一名认证安装人员或集成商也能给你带来竞争优势。
1. 获得更多工作
经过认证的安装人员通常能够更快地了解即将进行的布线项目。 例如,当我们’参与某个项目时,Belden 会提供经过认证的安装人员。 我们还在 在线数据库中列出了所有经过认证的安装人员 业主可以使用它来寻找其所在地区的合格安装人员。
您’还将第一时间了解市场上推出的新产品,并与您的客户分享。
2. 提高盈利能力
经过认证的安装人员可以获得独家促销和丰厚的回扣,从而降低整体项目成本。 如果您’是 Belden 合作伙伴联盟安装商,那么我们还会与您密切合作,制定战略来帮助您发展和加强您的业务。
3. 提高生产力
当您通过制造商’的认证计划时,您的安装人员将接受符合最新行业标准和技术的培训。 在此过程中,他们学习了安装所用产品的技巧和最佳实践,因此他们可以自信地使用节省时间和降低成本的方法进行安装,而不会牺牲质量。
另外一个好处是,经过认证的安装合作伙伴通常可以直接与创建正在安装的布线和连接解决方案的工程师和设计师联系。 联系产品专家可以帮助您更快地获得问题的答案并更快地解决问题,从而使您的项目保持进展。
我们可以支持您完成认证工作
无论您是对于线缆认证,还是对于成为Belden合作伙伴联盟安装商或集成商有疑问,我们的团队成员和资源都可以提供帮助。
详细了解 Belden’ 的合作伙伴联盟计划
相关链接:
作者简介
Ron Tellas
Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师
Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。