如今,从医院、学校到体育场和办公室,许多建筑物中都可以看到传统的多模光纤。— 但它具有数据速率容量限制,这意味着它只能在特定距离内以特定速度传输一定量的信息。
多模基础设施无法’支持几百米以上距离内 1 Gb/s 或更高的数据速度。 结果,它会阻碍组织响应现代需求和推动技术驱动的项目向前发展。 虚拟现实、5G 和人工智能等创新—,甚至基本的云服务和高清流媒体视频—,并不’能够通过许多设施仍然依赖的多模光纤实现。
解决这个问题的唯一方法是重新布线:用 单模光纤替换多模光纤 在长链接中。 正确的? 虽然几年前可能确实如此,’重新布线时要考虑的新选项’不可能或不切实际。
光纤重新布线项目的复杂性
只需更换 多模光纤 根据具体情况和应用,使用单模光纤可能会造成干扰、成本高昂且耗时。 这里有几个例子。
造成中断
当光纤沟渠埋在停车场、人行道、游乐场、池塘或道路下方,或者当光纤铺设在天花板瓷砖上方或墙壁内时,可能难以接触到所有需要更换的链路。 与揭开、移除和更换光纤电缆相关的工作可能会造成一系列干扰,包括噪音和碎片、不便和生产力损失。
可能很昂贵
即使更换一个简单的、可访问的短链接,在材料和人工方面也可能是昂贵的。 除了设施基础设施的拆除和重建外,还可能涉及挖沟。 因此,安装成本可能会呈指数级增长。
需要很长时间
即使您的组织遵循计划的光纤重新布线升级路径,该计划也很少能在短时间内完成。 可能需要几个月的时间—或年—完成工作。
在不同的地方,在项目开始之前可能还需要获得许可,这进一步延长了时间周期。
解锁现有数据不动产
过去,建筑业主对其多模系统有两种选择可以考虑:
- 重新布线并忍受上述难题
- 在传统多模光纤的限制范围内运行
现在有’需要考虑的第三个选择是:延长传统光纤的使用寿命,使其重新投入使用。
OMPlex 技术,可从 模块化光子学,有可能将数据容量提高 1,000 倍—成本仅为从多模升级到单模的一小部分。 换句话说,它提高了传统多模光纤的速度,使其性能像单模光纤一样。 因为它运行在操纵和管理数据信号的无源光学芯片上,所以它不’不需要电力才能运行。
通过解决阻碍多模光纤在长距离快速传输数据的模态色散问题,该技术可在距离长达 2 公里的多模场所网络上实现 1 Gb/s、10 Gb/s、25 Gb/s、40 Gb/s 甚至 100 Gb/s 的速度。
OMPlex 与所有适合升级的多模光纤类型兼容,从预 OM 光纤到 OM5,以及多种类型的光纤连接器,包括 LC、SC、FC、ST 和 MTP 连接器。
作为一种即插即用的机架式适配器系统,OMPlex 通常只需不到一小时即可安装。 它可以由经过培训的内部 IT 团队、集成商和承包商进行部署。
OMPlex适合您吗?
虽然这项技术赢得了’在每个光纤重新布线项目中都有效,当您的项目符合以下四个条件时,可能需要考虑这一点:
- 您拥有自己的局域网基础设施
- 您使用的是旧式多模网络
- 您需要更高的网络速度
- 您有时间问题或者’在混乱中无法运作
了解有关光纤重新布线替代方案的更多信息
为了了解 OMPlex 技术在实际情况下的表现,我们最近参与了 Universit 的一项测试安装é 杜曲é贝克 à 蒙特尔é艾尔—我们对结果印象深刻。 它使 FDDI 光纤能够以 100 Gb/s 的速度运行,而且成本比光纤重新布线低得多。
如果您需要提高数据速度但无法重新布线光纤,那么 Belden 可以提供帮助。’ 我们与 OMPlex 技术的创造者 Modular Photonics 密切合作,帮助业主、集成商和承包商为未来做好企业网络的准备,并延长电缆设备的使用寿命。
想阅读整个故事并了解测试安装的进展情况吗?