恶劣环境:先定义您的空间,再挑选线缆
“恶劣”和“严苛”这两个词在我们的行业中经常用于描述不同的环境。事实上,我们从客户那里收到了很多关于特定产品或线缆结构类型是否可以在“恶劣环境”中使用的疑问,却没有收到关于是什么使该环境如此“恶劣”或独特的任何更多信息。
对我们来说,这似乎是一种有点落后的工作方式,而且这种方式后续可能会导致性能不佳。
以下是一个真实的相关示例来阐明我们的观点。面对新电器时,您绝不会先选好清洁剂——例如漂白剂、玻璃清洁剂、超细纤维布或三聚氰胺泡沫,然后再购买可以用您购买的上述清洁产品进行清洁的不锈钢烤箱。
相反,您会根据性能、功能和美观度来选择和购买烤箱。找到您想要的烤箱后,您会阅读清洁产品标签(或致电清洁服务公司),以了解哪些产品可用于清洁您新买的不锈钢烤箱。
我们在解答有关特定线缆是否可以在恶劣环境中工作的问题时,会发现客户可能首先尝试挑选线缆,然后再确定他们选择的线缆是否可以安装在自己的环境中。
大多数网络故障都是由于信号传输问题造成的,这使得选择合适的线缆对于保持性能和数据流动至关重要。
您如何找到适合“恶劣”环境的线缆?我们建议按照和我们上文的描述相反的顺序操作。以下是应该遵循的三个步骤。
1. 定义您的环境的“恶劣”之处
将您的环境描述为“恶劣”或“严苛”并不足以指导您(或我们)选择合适的布线和连接产品。这些词太宽泛了。
“严苛”的环境不一定是发电厂或制造车间。这种环境可能包括在手术室使用刺激性清洁剂的医院、开展化学实验的教室,甚至是跨越室内和室外空间的大型体育场。
这可能意味着存在:
- 水
- 极端温度
- 灰尘和污垢
- 化学品
- 油
- 过度运动
- 电气噪声
- 潜在火花
确定是什么使您的环境变得“恶劣”。与每天在该空间工作的人交谈,了解那里发生了什么,他们如何工作以及使用什么系统。
了解和理解MICE分类可能会有所帮助。他们将四种环境要素(机械、侵入、气候/化学和电磁)分为三类严重程度。
2. 验证线缆性能要求
根据速度、带宽、延迟和功率要求等因素确定您需要的网络性能类型。请考虑以下问题:
- 将进行哪些类型的活动?是否会来回分享注重时间的关键图像或测试结果?
- 实时应用程序是否依赖数据才能正常运行?
- 会有多少人和设备使用网络,要传输多少数据?
- 组织可以应付多久的停机时间?
3. 选择布线系统
选择符合您的速度、带宽、延迟和功率要求的布线系统。随后的重要步骤是,根据决定环境“恶劣”的因素(暴露于紫外线、磨损、油等),采取措施验证您的环境是否会对该布线系统有害。
以下表明这一步骤重要性的示例。假设您选择办公室级线缆是为了获得其具备的高水平性能。但是您把它们部署在一个会与机器人设备摩擦或接触湿气的地方(例如,泳池区域)。结果是:这些线缆会迅速退化,需要过早更换,因为它们的设计不能承受环境中存在的磨损或湿气。
如何为您的恶劣环境寻找线缆
不同的线缆设计用于支持不同类型的环境。为“恶劣”环境设计的线缆在几个方面与普通线缆不同:
- 护套材料。不同的护套材料(如PVC、TPE或XPLE)用于防止不同类型的暴露,从溶剂和紫外线到焊接飞溅和啮齿动物损坏。
- 施工。线缆的设计和组装方式可以决定它们在哪些方面性能最佳。例如,光纤束在线缆内的放置方式——宽松地放在热塑性管材内以便灵活移动,还是采用紧套式线束,每一股都单独包裹缓冲层——决定了线束的安装位置。
- 绝缘层。线缆内部的绝缘类型有助于保护其免受极端温度、化学品等环境条件造成的损坏。
- 耐用性和弯曲性。一些线缆经过精心设计,可承受更多的扭转弯曲或缠绕弯曲,以满足需要移动的应用,例如机器人系统、医疗设备以及航空航天和国防系统。
Belden为各种环境提供线缆,包括对线缆工作条件造成恶劣影响的“恶劣”或“严苛”应用。如果您能告诉我们您的环境中的具体情况,我们就可以引导您找到合适的解决方案。
详细了解我们的高性能产品。