高压柱。天空背景下公路旁的高压塔

 

随着对物联网和互联技术的需求不断扩大,这些创新’不仅改变了人们的生活方式—,’也改变了必须设计、安装、集成、编程和自动化这些集成系统的工人的要求。

 

多年来,商业集成行业一直在努力寻找合格的工人来填补关键的安装和技术员职位。 例如, 由 NSCA 和 Commercial Integrator 牵头的一项 2024 年调查 显示,当被要求选择最受关注的业务挑战时,91% 的集成商将人才列为首要考虑因素。 在该群体中,41%的人在招聘安装人员和技术人员方面遇到特别困难。

 

NSCA 也长期分享这一行业统计数据: “平均每位 NSCA 成员在任何时候都有 至少七个空缺职位 (全国范围内,这相当于 17,000 个空缺职位)。”

 

当这些因素与不断变化的劳动力需求相结合时,工人供需之间的差距变得如此之大,以至于立法和监管解决方案往往是必要的,以确保满足需求—并确保立法不会’阻止集成商做他们最擅长的事情。

 

认识互联技术产业联盟

互联技术行业联盟 (CTIC) 成立于 2019 年,旨在通过切实可行的立法解决方案帮助该行业克服劳动力发展挑战。

 

与IBEW、NECA(国家电气承包商协会)和IEC(独立电气承包商)统一和代表电气行业的方式类似,CTIC对于集成人员发挥的作用也是如此。

 

Belden很荣幸能与其他制造商和多个行业协会一起成为CTIC的成员:

  • NSCA (国家系统承包商协会),代表并大力倡导所有从事商业集成行业的人士

  • CEDIA (智能家居专业人士协会™),致力于推动智能家居行业进步,维护住宅技术市场集成商的权利

  • SBCA (卫星广播 & 通信协会),致力于促进消费卫星行业的发展

  • BICSI,致力于通过教育和培训、标准和最佳实践推动信息和通信技术专业的发展

  • CCCA (通信电缆 & 连接协会),让业界了解结构化布线行业的重要主题和问题 

 

支持集成人员及其工作

互联技术产业联盟与州立法者合作,争取集成商的支持,并确保集成商能够继续开展重要工作。 它支持通过切实的立法解决方案促进劳动力发展的两党立法。

 

这些解决方案可能包括以下内容:

  • 简化职业许可法 基于行业或职业’工作范围

  • 废除过时的许可法规 不能反映当前消费者和行业的需求

  • 创建统一许可 跨州为行业和职业创造更好的劳动力流动性

  • 确保集成人员依据美国劳工部获得正确分类

  • 倡导技术培训 专注于新兴技术

  • 消除不必要的障碍 进入劳动力市场

监控可能有害的立法

虽然今天’技术系统需要训练有素的专业人员,他们懂得如何安装和集成它们以协同工作,这些系统不’不需要与传统电工相同级别的培训或许可。

 

CTIC 之一’的目标是帮助州立法机构认识到两者之间的区别,方法是承认:

  • 独特和潜在的技术考虑因素
  • 设备安全配置文件
  • 电子系统专业人员资质

CTIC成员共同跟踪和响应各种州级立法,例如,这些立法可能会限制弱电安装人员在一定电压水平以上安装数据线缆的能力。

 

当立法威胁到集成人员的工作时,CTIC就会介入。

 

在很多情况下,一项拟议的立法将’要求集成商在安装以太网供电 (PoE) 设备之前找到一位电工大师来获得许可证—尽管集成商传统上为客户设计和安装的许多系统都包含 PoE 技术。 如果该法案获得通过,将会不必要地排除整个劳工团体的职责。

 

CTIC 帮助创建了模型语言,PoE(定义为 Class 2)是一种向边缘设备供电的安全方式。 为了展示 语言的影响 对整个劳动力来说都是如此。 此外,它还请求联邦政府创建 “积分器” 作为劳动分类。 这将所有低压安装商、光纤安装商和故障管理电力安装商归入同一个分类。

 

阐明集成人员专用语言

CTIC 还致力于定义集成商在当今’的环境中,以及在未来,帮助继续区分集成商与电工的工作。

 

虽然许多集成商使用术语 “低电压” 来描述自己和他们的工作,但 CTIC 认为术语 “有限能量” 更为合适,因为它解决了安全问题。 集成商专门通过无火灾危险、功率受限且不会造成电击或火灾危险的电路,设计和安装语音、数据、音频、安全、生命安全、访问控制和视频系统的技术。

 

随着积分器角色的变化,未来几年,业界将开始看到从使用 “低压积分器” 到 “限能积分器” 的转变。

 

参与营造更好的工作环境

互联技术行业联盟 正在不断努力做出改变,为集成商创造更好的工作环境,同时也沟通和倡导他们所做的重要工作。

 

如果您想深入了解如何支持或参与我们的工作,请在线访问CTIC并在页面底部填写表单

 

相关链接:

作者简介

Ron Tellas

Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师

Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。