在我们的行业中,“严酷”和“苛刻”这两个术语经常用于描述不同的环境。 事实上,我们收到很多来自客户的问题,询问某种特定产品或某种类型的电缆结构是否可以在“恶劣环境”中使用,但没有提供任何关于是什么让该环境如此“恶劣”或独特的额外信息。
对我们来说,这似乎是一种有点落后的工作方式,而且这种方法可能会导致以后的性能不佳。
这是一个与我们的意思相关的现实世界的例子。 当购买新电器时,您绝不会先选择清洁剂(例如漂白剂、玻璃清洁剂、超细纤维布或三聚氰胺泡沫),然后再购买可以用所购买产品清洁的不锈钢烤箱。
相反,您可以根据烤箱的性能、特点和美观度来选择和购买烤箱。 一旦找到所需的东西,您就可以阅读清洁产品标签(或致电清洁服务)以了解哪些产品可以清洁您的新不锈钢烤箱。
我们在解答有关特定线缆是否可以在恶劣环境中工作的问题时,会发现客户可能首先尝试挑选线缆,然后再确定他们选择的线缆是否可以安装在自己的环境中。
大多数网络故障都是由于信号传输问题造成的,这使得选择合适的线缆对于保持性能和数据流动至关重要。
如何找到可以在“恶劣”环境下工作的电缆? 我们建议按照与上述相反的方向开展工作。 以下是您应该遵循的三个步骤。
1. 定义你的环境的“严酷性”
将您的环境描述为“恶劣”或“苛刻”不足以指导您(或我们)选择正确的布线和连接产品。 这个术语太宽泛了。
“苛刻”的环境不一定是发电厂或制造车间。 它可以是手术室使用刺激性清洁剂的医院,也可以是进行化学实验的教室,甚至是横跨室内和室外空间的大型体育场。
这可能意味着存在:
- 水
- 极端温度
- 灰尘和污垢
- 化学品
- 油
- 过度运动
- 电气噪声
- 潜在火花
确定是什么让你的工作环境变得“恶劣”。与每天在该空间工作的人员交谈,了解那里发生的情况、他们的工作方式以及使用的系统。
了解并理解 MICE 分类 可能会有帮助。 他们将四种环境要素(机械、侵入、气候/化学和电磁)分为三类,并赋予其严重程度。
2. 验证电缆性能要求
从速度、带宽、延迟和功率要求等因素方面确定您需要网络提供什么类型的性能。 考虑以下问题:
- 将会开展哪些活动? 关键的、时间敏感的图像或测试结果会被来回共享吗?
- 实时应用程序是否依赖数据才能正常运行?
- 会有多少人和设备使用网络,要传输多少数据?
- 组织可以应付多久的停机时间?
3. 选择布线系统
选择符合您的速度、带宽、延迟和功率要求的布线系统。 然后(这一点很重要),采取措施验证您的环境是否会对该布线系统造成损害,这取决于对“恶劣”环境的定义(暴露于紫外线、磨损、油等)。
这里有一个例子来说明为什么这一点至关重要。 假设您选择办公级电缆,因为它们具有高性能。 但是,你将它们部署在会与机器人设备摩擦或接触水分的地方(例如泳池区域)。 结果是:这些电缆会迅速退化并需要提前更换,因为它们的设计无法承受环境中的磨损或潮湿。
如何为您的恶劣环境寻找线缆
不同的电缆设计用于支持不同类型的环境。 专为“恶劣”环境设计的电缆与普通电缆有以下几个不同之处:
- 夹克材质。 不同的 护套材料,例如 PVC、TPE 或 XPLE,用于防护不同类型的暴露,从溶剂和紫外线到焊接飞溅和啮齿动物的损害。
- 建造。 电缆的设计和组装可以决定它们在何处发挥最佳性能。 例如,光纤线在电缆内的放置方式(松散且可在热塑性管内灵活移动,或紧密缓冲且每根线上都有单独的缓冲器)将决定它们的安装位置。
- 绝缘。 电缆内部的绝缘类型可以帮助保护其免受极端温度、化学物质等环境条件造成的损坏。
- 耐久性和柔韧性。 一些电缆经过精心设计,可以承受更多次的扭转弯曲或滚动弯曲,适用于需要运动的应用,例如机器人系统、医疗设备以及航空航天和国防系统。
Belden 提供适用于各种环境的电缆 - 包括对电缆工作条件要求严格的“恶劣”或“要求高”的应用。 如果您能告诉我们您的环境中发生了什么,那么我们就可以为您提供正确的解决方案。
详细了解我们的高性能产品。