OptiTuff迷你光缆可以为酒店业技术提供哪些用途
科技提升了当今的酒店体验。客人们期待额外福利和服务能使其生活更轻松。
但部署新技术只是工作的一半。第0层——设施的网络基础设施——将决定场馆能否真正支持先进设备和应用程序。换句话说:布线和连接将决定客户体验的成败。
能够提供足够带宽以支持物联网、自带设备和不受限无线连接的酒店、赌场或度假村,具有明显竞争优势。它们可以提供更快、更好的服务,并协调更高效的运营。为保持领先地位,许多酒店设施现在正在对光纤进行投入,以支持大量用户和设备。光纤能在长距离上可靠地传输数据,比铜线缆提供更大带宽,并且通常直径更小。
但从历史上看,许多酒店应用受限于现有光缆配置和路径。在某些情况下,为了使光缆的位置合适,必须牺牲性能,包括FTTx和POL/PON应用。
为了在这些环境中利用光纤的优势,同时避免损失带宽性能,集成商和安装商需要符合下列条件的光纤线缆:
- 重量更轻、直径更小
- 具有成本效益
- 安装轻松便捷
- 与金属铠装产品属于同一性能类别
这样的要求并不高,对吗?!我们并不这样认为。正因为此,Belden的工程师打造出了OptiTuff™迷你光缆。它解决了传统金属铠装和非铠装光纤产品的一些痛点:
- 它比金属铠装电缆重量轻90%、直径小70%,比非铠装电缆小50%,为集成商和安装商提供了重量更轻、直径更小的线缆选择。
- 此线缆不需要接地套件,从而节省了材料和劳动力成本。其先进而坚固的热塑性材料也是传统金属铠装电缆的一种具有成本效益的替代品,为集成商和安装商提供了更加实惠的线缆选择。
- 它具有抗扭结特性,也比金属铠装电缆更加柔韧,因此即使在狭小空间、电缆管道和具有大量急转弯和棘手转角的环境中也能够轻松处理,从而为集成商和安装商提供了安装轻松便捷的线缆选择。
- 它能够保持优异的机械性能,同时相比传统金属铠装线缆,部署起来更加灵活而简便,为集成商和安装商提供了具有卓越机械性能的线缆选择。
相比非铠装光缆,其全介质铠装也提供了卓越的耐用性和抗压性,使OptiTuff迷你光缆成为市面上用途最为广泛的光缆之选。它能够承受多种恶劣条件,而这是传统金属铠装线缆所无法做到的。事实上,它甚至不需要导管来提供保护。此线缆不仅在同类别线缆中一枝独秀,在所有线缆类别中也是独一无二的。
因此,我们携OptiTuff迷你光缆报名参加了HTNG TechOvation奖项的选拔。此奖项表彰并奖励那些给酒店环境运营的方式带来革新的新兴产品和创新。
选拔流程的第一步是制作有关此技术或产品的不同之处的视频。评审委员会会从中选择7个视频在网上分享,并在为期两周的时间内接受投票。通过评审投票和众包公众投票共同选出的前10位参赛者即为半决赛入围者,可进入下一轮。在酒店技术盛事HT-NEXT中,10位半决赛入围者会在TechOvation比赛直播过程中展示他们的技术。现场观众将投票决定最终的获胜者!
去年十二月,我们激动万分地获悉,OptiTuff迷你光缆入选了TechOvation奖半决赛,这使我们有机会向出席活动的近500人展示该产品的功能。这项荣誉使我们的全介质铠装电缆能够与计算机视觉和人工智能宾客服务平台、智能消毒机器人以及支持跨语言实时对话的应用程序等变革性技术同台竞技。尽管我们并没有最终获胜(该奖项被颁发给ShiftGenius,它是UniFocus打造的下一代工人调度平台),但是能够与其他改变行业格局的技术和产品共同参加半决赛角逐,我们已感到十分自豪。
更令人兴奋的是我们在TechOvation现场比赛之后获得的认可。Belden收到了许多击掌、点赞和提问,他们在首次接触OptiTuff后,对其功能表示赞赏。
我们也希望向您展示OptiTuff迷你光缆能够实现的功能。下面是我们的TechOvation奖参赛视频,时长60秒。不妨一看!
Belden目前正在提供OptiTuff迷你光缆的免费样品。点击此处获取!如果您有任何疑问,可以先看看这里提供的信息。