新闻发布

Hirschmann OpEdge-8D现已成为Microsoft Azure认证设备

Belden

微软认证确认OpEdge-8D设备已经过预先测试和验证,可以与Azure IoT配合使用。

 


 

密苏里州圣路易斯 - 2023年9月21日 -全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden欣然宣布,Hirschmann OpEdge-8D已加入Microsoft Azure认证设备计划。Azure认证可确保客户使用经过预测试和验证可与Azure IoT配合使用的硬件和软件,快速启动并运行物联网(IoT)解决方案。作为Azure认证的设备,OpEdge-8D符合Azure连接设备的管理标准,同时还获得了IoT即插即用认证,允许构建与基于云的IoT服务和解决方案轻松集成的设备。

 

为了简化和加速IoT项目,各家公司都在寻找有效的方法来选择合适的设备、资产或传感器组合并将其连接到云。为了能够满怀信心地启动IoT项目,客户正在寻找经过就绪性、兼容性和可用性测试的认证设备和平台。选择Azure认证设备可以提前了解哪些设备和产品/服务能够与Azure IoT配合使用,从而节省耗费在项目规范和RFP流程上的时间和精力。

 

Hirschmann OpEdge-8D是一款工业级边缘网关,采用紧凑的DIN导轨安装外形,为客户提供安全的操作系统(OS)和易于使用的用户界面(UI),用于管理设备的网络和安全功能,以及用户定义的容器和虚拟机(VM)。OpEdge-8D还与Belden Horizon控制台集成,用于大规模设备管理、安全远程访问和边缘应用编排。总的来说,可以利用这项技术来连接信息技术(IT)和运营技术(OT)系统,以支持需要处理OT数据的用例,以便为用户获得有价值的见解。Hirschmann OpEdge-8D已经过功能和互操作性测试,确保其使用的是Microsoft参考配置。

 

Belden Inc.边缘解决方案产品管理总监Jeremy M. Friedmar表示,他很高兴收到有关该认证的消息。Friedmar表示:“成为Microsoft Azure认证设备计划的一部分进一步验证了我们有能力通过预先测试的设备和操作系统组合快速启动客户的IoT项目。减少兼容性所需的常规自定义和工作可确保我们帮助客户快速启动其IoT解决方案。”Hirschmann OpEdge-8D已被认定为在OT数据源附近部署边缘计算的首选解决方案,适用于任何工业环境,包括制造、能源、运输和机器制造。

 

“我们很高兴与微软合作,同时继续在我们所服务的市场中完善我们的工业解决方案。”Friedmar说道。

 

 

关于Belden

Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能、更安全。我们逐渐将业务扩展到连接以外,通过以性能为导向的产品组合、具有前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案,实现从制造到创造的转变。凭借120多年积累的质量和可靠性,我们拥有了继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲都拥有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站www.belden.com;在Facebook、LinkedInTwitter关注我们。

 

 

了解更多信息,请联系:

 

Scott Todd

市场通讯经理

(317) 316-6473

[受保护的电子邮件] 

 

Belden、Belden标志、Belden Horizon、Hirschmann和Lumberg Automation均为Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。