社区

实现七个九:首届Joseph C. Belden奖决赛入围者和获奖者Stratus

Belden
Stratus 是 Joseph C. Belden 创新奖的决赛入围者和 2024 年获奖者,其 7 个 9 容错计算平台的可用性超越了 5 个 9。

塑造未来意味着拥抱创新并发现解决挑战的新方法。

120 多年来,百通一直以创新为动力,连接人才、信息和创意,帮助您开启新的机遇。

在我们促进创新的同时,我们也赞扬那些致力于建设更美好未来的类似使命的有远见的人。正因如此,’Belden 于 2024 年设立了 Joseph C. Belden 创新奖

贝尔登先生的开拓性眼光塑造了电信行业的早期发展。’为了纪念他的创新遗产,我们选择支持下一代突破性技术。

在我们表彰 2025 年 Joseph C. Belden 创新奖获奖者的同时,我们’还将重点介绍 该奖项计划’第一年(2024 年)中令人印象深刻的决赛入围者。这些具有前瞻性的公司正在解决最重要的问题。

 

认识Joseph C. Belden创新奖决赛入围者和获奖者Stratus

许多行业都非常熟悉“五个九”的可用性:它提供了高水平的系统可靠性,以确保服务或基础设施的停机时间最短。

Stratus 是一家专门从事容错计算解决方案的公司,其 ztC Endurance 平台可提供 99.999% 的可用性。这个先进的容错计算平台集成了自动故障检测和自我修复功能,使其能够在系统出现故障之前监控和预测风险。每个关键组件都有备份,因此即使出现故障,操作仍可继续。这使得 IT 和 OT 网络能够运行关键应用程序,并且几乎不会出现停机或数据丢失。

ztC Endurance 的最大优势之一是几乎任何人都可以维护它。该系统会自动隔离故障组件、向 Stratus 发出警报并指导用户快速更换。随着制造业、能源业、交通运输业和工业自动化等关键任务行业面临日益复杂的环境、劳动力短缺和更严格的效率要求,ztC Endurance 帮助其精益团队保持正常运行时间并简化维护。可与现有 IT 工具和系统互操作的远程监控功能和管理 API 为团队提供自动诊断、预测分析和简化的系统管理。

“Stratus 工程高级总监 John Chaves 表示,” 该技术有助于创造公平的竞争环境。“人们不需要’十年的经验才知道一台机器是否运行正常。如果您可以为操作员提供见解,让他们清楚地知道要采取什么行动,那么人们将拥有在工作中做出最佳决策所需的资源和信息。”

 

确保关键作的不间断性能

ztC Endurance 平台的宗旨是无论如何都保持关键任务系统平稳运行—这也是 Belden 的核心关注点。

“它’真正的创新,因为它’简化诸如确定在何处运行流程或如何在设备上部署流程等操作。这些通常都是非常复杂的决定,可能’我们的许多客户都无法解决,” Chaves 解释道。与 Stratus 一样,Belden 优先考虑以网络弹性为核心的解决方案,确保可靠性和冗余性。我们的目标是帮助客户始终保持不间断的数据传输,让他们专注于生产而不是网络或安全问题。

 

关于Joseph C. Belden奖的更多信息

年度 Joseph C. Belden 创新奖计划重点关注提高 Belden 生产力和客户体验的创新’的重点产业。

评审团由行业专家组成,旨在表彰网络基础设施、数据摄取、分析和连接方面的突破性进步。

 

了解更多关于 Joseph C. Belden创新奖的信息。

 

相关链接: