非裔美国护士拿着数码平板电脑到医生办公室进行检查。担任医疗助理的黑人女性,使用带触摸屏的设备进行医疗保健和医疗。

 

120 多年来,百通始终将创新置于我们所做的一切的核心。通过连接人、信息和想法,我们帮助您开启新的可能性。

 

当我们实现这些创造性思维方式时,我们希望关注与我们一起努力改变和改善未来的其他创新者。因此,Belden 于 2024 年设立了 Joseph C. Belden 创新奖

 

贝尔登先生是一位创新者。他的专利以及他 于 1902 年创立的公司,是电信行业建设的重要组成部分。今天,我们通过认可和支持下一代创新技术来延续他的创新传统和创新精神。

 

在我们准备表彰 2025 年 Joseph C. Belden 创新奖获奖者之际,我们重点介绍了 该计划成立首年(2024 年)的决赛入围者。这些具有前瞻性的公司正在解决最重要的问题。

 

认识Joseph C. Belden创新奖决赛入围者TECHMEDO

在农村和偏远地区,很难或几乎不可能获得初级保健服务。这些地区不仅缺乏供应商和基础设施,而且还面临着巨大的技术鸿沟,缺乏支持可靠虚拟护理的连接。


尽管经济较发达、工业较先进的国家更容易获得医疗保健,但仍然存在重大障碍。例如,在美国:
 

 

虽然EMR系统是医疗保健领域的一次重大飞跃,但对无缝、高效和可及护理的需求仍然存在。 

TECHMEDO 认为,问题在于医疗保健的方法。重点在于治疗而不是预防和检测。一旦患者进入医疗保健系统,他们就会感觉自己就像是交易对象,而不是与护理提供者有着牢固关系的人。

TECHMEDO 设想了一个这样的世界:在人们成为正式“患者”之前,医疗服务提供者会与他们进行接触,为他们提供教育,让他们保持强壮和健康。如果患者最终确实需要重症监护,TECHMEDO 希望这是一个无缝的过程,患者可以参与其中并成为自己的代言人。 

它是 医疗保健操作系统 (HOS) 是一个精心设计的虚拟初级保健 EMR 平台,可改变患者和提供者的实践和关系。该公司称之为医院和临床医生的“数字前门”:它可以对患者进行资格审查并将他们转诊给合适的医生。

患者将与能够诊断、治疗常见疾病并开具处方的医疗服务提供者建立连接。 


它还提供:

  • 离线连接能力:即使没有互联网连接,患者也可以访问健康信息、安排预约并使用文本、语音和视频与医疗服务提供者沟通。该应用程序在本地存储数据;当连接可用时,它会传输数据以使其在线。 
  • 多语言支持:该平台支持多种语言,因此患者可以使用自己喜欢的语言与医疗服务提供者沟通。内置翻译功能可翻译消息和通话。
  • 远程病人监控:提供者可以使用设备和传感器远程跟踪患者的健康状况。它还根据患者的健康状况向患者和提供者发送警报和提醒。 
  • 人工智能洞察:它将医疗决策者与临床数据和患者医疗记录中的隐藏见解联系起来,以改善结果并降低成本。 
    据 TECHMEDO 创始人兼首席执行官 Zahid Ali 介绍,该公司的 HOS 将门诊就诊时间从 210 分钟缩短至 47 分钟;在某些情况下,它还将护理成本降低了 90%。

 

SHINE Humanity 在巴基斯坦设有诊所,其执行董事纳伊拉·艾哈迈德 (Naila Ahmed) 表示,巴基斯坦 99% 的诊所都是人工操作,无法使用技术。医生们在一叠叠的纸上写笔记,这些纸最终被存放在盒子里。


但 TECHMEDO 彻底改变了这些诊所内的患者护理方式,使其实现无纸化,并为服务提供商提供更好的方法来记录和跟踪结果。由于医生能够了解完整的病史,因此他们能够更好地治疗患者。由于 Wi-Fi 连接很少见,该平台通过离线连接功能增加了获得护理的机会。

 

连接医患,优化诊疗

从某种程度上来说,Belden 和 TECHMEDO 有着相似的使命:帮助人们了解一切可能,并使行业能够更全面地看待患者。 

由于医疗服务提供者需要在更短的时间内看更多的病人, 医疗自动化 可以在简化工作流程、提高效率和改善患者预后方面发挥关键作用。

通过消除数据孤岛,将不同来源的患者信息数字化并整合到TECHMEDO这样的平台中,Belden可帮助促进医患协同,以实现更好的护理协调。

 

关于Joseph C. Belden创新奖的更多信息

由行业专家组成的评审团队目前正在评估 2025 年 Joseph C. Belden 创新奖的参赛作品。竞赛面向为网络基础设施、数据提取和分析、连接或相关应用而设计的支持重大创新的产品或技术。 

符合条件的产品必须能够提高 Belden 的某个关键行业的生产力或客户体验。

了解更多关于Joseph C. Belden创新奖的信息。

 

相关链接:

 


作者简介

Belden

Belden 利用一系列主题专家来帮助我们获取优质内容。 这些主题专家包括现任和前任员工、第三方贡献者和行业专家。 如果您对本页面内容有任何疑问,请联系 [email protected] 与相关团队成员取得联系。