专业科学家团队在脑研究实验室工作。 神经病学家/神经科学家周围都是显示 CT、MRI 扫描结果的显示器,他们正在讨论并使用个人电脑。

 

 

当今的医疗保健状况与过去的医疗保健大不相同。 竞争非常激烈,而且资金要求很高。 新的报销模式优先考虑价值和结果,而不是数量和提供的服务。 服务成本持续上涨,迫使服务提供商在不牺牲医疗服务的情况下严格管理预算。

 

这些转变是由于熟练临床医生的持续短缺而加剧的。 预计到 2028 年,美国将需要超过 10 万 医护人员

 

为了在竞争中脱颖而出,吸引并留住忠诚的临床护理团队成员和患者,医疗保健组织别无选择,只能比以往更加努力地提供服务 卓越的医疗保健体验 周围。 但他们必须在控制成本和可用资源的同时做到这一点。

 

孤立系统存在局限性

对于医院和医疗机构来说,对医疗技术和软件的大量投资是必然的。 护士呼叫系统、病人监护设备和电子健康记录 (EHR) 等并不是什么新鲜事物。 事实上,这些系统是当今提供基本护理的必需品。 想要更进一步的医疗保健组织通常会投资机器人、患者参与系统和可穿戴设备等创新来远程监控患者。

 

传统上,这些医疗保健系统和平台都在自己的孤岛中各自为政,仅服务于单一用途或解决特定问题。

 

但这些孤立状态导致患者从入院、诊断到出院和随访的整个治疗过程效率低下。 系统之间缺乏互操作性,导致部门之间的沟通中断。 由于重复劳动、患者信息不准确、时间安排低效以及报告结果延迟,这会导致患者护理出现差距。

 

例如,考虑一下 EHR。 就其本身而言,EHR 只是患者纸质病历的数字版本——一个集中存储患者信息的地方。 然而,当它与其他平台和设备集成时,它可以发挥更大的作用。

 

例如,假设连接的监测设备检测到患者心率突然增加。 除了将这些数据输入 EHR 之外,它还可以向员工发送警报,以便他们立即采取行动。 如果医生决定为患者安排心电图检查,结果会自动上传到 EHR,以便医生可以在结果出来后立即通过移动设备进行查看。

 

当医疗保健平台和技术协同工作以提供所需的操作智能水平时,它们将变得更加强大, 帮助临床医生专注于患者,而不是文书工作。 在大多数医院中,现有的系统和数据已经具有内置的互操作能力。 临床医生每天都使用这些平台,但并未充分发挥其潜力。

 

集成系统,使它们可以相互“对话”,收集和共享数据并自动执行任务,从而提高现有技术的性能。 这不仅可以提高技术投资回报率,还可以帮助您节省时间和节约资源,从而提高效率。

 

为什么医疗保健技术集成可以改善患者旅程

整合医疗保健技术可以提供更加互联、高效和以患者为中心的护理环境,从而对结果产生积极影响。 这种情况有多种表现形式,例如:

  • 支持医疗机构无缝沟通,改善协调协作,减少交接转诊中的信息丢失。

  • 允许临床医生访问实时患者信息 ,加速作出合理的临床决策与干预。

  • 准确诊断 并确保根据需要制定和定制适当的治疗方案。

  • 减少 与工作流相关的管理任务,如调度、计费、文档等。

  • 自动化预警提醒,确保遵守指南,帮助临床医生专注于最关键的任务并改善患者治疗效果。

  • 帮助医院根据实时需求和优先级决定如何以及在何处部署资源,包括人员和库存。

核心价值在于:如果护理团队从繁琐流程中解放出来,专心护理患者,治疗质量和患者满意度将获得双重提升。

 

意图明确的集成:解决真实医疗保健问题

医疗保健整合的成功不仅仅需要简单地连接几个系统。 在将平台整合在一起之前,您必须首先确定您希望医疗技术整合改善或克服的问题或挑战。

 

例如,可以设定以下目标:

  • 让员工更轻松地快速共享最新的患者信息

  • 减少重复数据输入和管理负担

  • 提升患者响应速度

  • 优化人力资源分配

  • 让患者无需寻求工作人员帮助,即可更好地控制自己的环境

  • 实时跟踪设备位置,以便临床医生可以轻松找到他们想要的东西

一旦您确定了要集成的系统和平台以及这将实现的目标,那么跟踪集成成功就至关重要。 这种医疗技术整合是否帮助您实现了目标? 它解决了您发现的问题吗? 发现了哪些可以用类似方式解决的新问题?

 

Belden帮助您制定医疗保健技术集成方案

医疗保健技术集成可以帮助临床医生更专注于本职工作:照顾患者和家属,从入院到随访,为其打造安全、舒适、满意的医疗旅程。

 

要了解实际的集成效果,您可以参观我们位于芝加哥的最先进的客户创新中心 - Belden 增强患者体验展示的所在地。 我们的现场医疗保健专家团队可以根据您想要体验和学习的内容,为您量身定制沉浸式游览。

 

Belden 的医疗保健专家可以帮助您实现目标。 我们通过识别可以通过技术集成克服的问题和挑战来做到这一点。 然后,我们可以帮助您构建解决方案并建立衡量性能和参与度的方法,以便您了解集成带来的好处。

 

了解我们如何助力改善患者体验

 

相关链接: