哪种最适合测试您的光纤系统:OLTS还是OTDR?
一旦完成所有光纤连接,就可以使用两种测试方法来评估已安装光纤系统的性能:OLTS 和 OTDR。 在此了解它们的区别。
一旦所有光纤连接都完成,您如何知道新安装的光纤系统是否能正常运行? 唯一的方法是通过测试。
光纤系统安装后,必须验证其性能。 测试让业主和安装人员安心,并验证系统是否满足所有设计要求。 它还为未来的系统测试和故障排除创建了基准。 (例如,如果后来出现问题,则可以将当前测试读数与原始结果进行比较以识别问题。)
根据ANSI/TIA-568.3-D的说明,光纤系统测试分为两级:
- 标准中按要求列出了第 1 层(基础)测试 。 它们’是简单的测试,用于检查链路衰减、连续性/长度和极性,以验证 光纤系统的性能。
- 第 2 层(扩展)测试 在标准中列为第 1 层测试的可选补充。 它们可用于故障排除或检查接头和连接器损耗、故障位置、光回波损耗等,以验证光纤系统性能。
使用正确的设备是执行正确测试程序的关键。 有两种类型的设备可用于现场进行光纤系统测试和评估光纤链路质量:
- OLTS(光纤损耗测试仪)设备
- OTDR(光时域反射仪)设备
OLTS和OTDR的区别
让我们’仔细看看 OLTS 和 OTDR 测试有何不同。
OLTS 设备 用于第 1 层测试。 它涉及将光源连接到电缆的一端,将光功率计连接到另一端。 将一定程度的光从光源注入电缆的一端后,功率计会精确测量从另一端发出的光量。 这揭示了损失的光总量,代表了光纤通道内的插入损耗。 OLTS 设备根据测试结果提供简单的 “通过” 或 “失败” 状态。 如果测试失败, OLTS 设备 就’无法查明问题的原因或位置。
OTDR 设备 用于第 2 层测试。 OLTS 测试利用 光纤电缆 的两端(一端使用光源,另一端使用光功率计),而 OTDR 测试仅需要访问电缆的一端。 OTDR 的工作原理是基于反射和背向散射,而不是将光发送到整个电缆长度。 它测量技术人员使用该设备向光纤发送脉冲激光信号后反射或散射回来的光量。 反射光和后向散射光的数量可用于评估光纤性能。
各种测试方法分别在何时使用
根据我们’迄今为止所分享的内容,似乎可以清楚地看出,OLTS 是正确光纤测试的基础—,而且’确实如此。 但是’业界也存在关于何时应使用 OTDR 以及它是否可以替代 OLTS 测试的讨论和困惑。
OLTS 是确定整个光纤链路总插入损耗的最准确方法。 OLTS 设备也易于使用。 选择您的应用程序(例如 100GBASE-SR4),然后您就可以进行测试了。’ 测试人员无需生成复杂的报告,而是可以轻松确定链接是通过还是失败。
与 OLTS 相比,OTDR 采用更复杂的测试方法。 从历史上看,业界一直使用 OTDR 进行故障排除,因为它可以提供大量有关链路质量的信息。 必须使用特定的技术才能正确进行 OTDR 测试。
OTDR 设备是有用的工具,特别是对于工程目的而言。 它们通过报告端到端距离、跨度内的信号丢失/衰减以及导致特定性能问题的事件(例如端面脏污、光纤芯对准不良或其他问题)等条件来帮助工程师评估光纤系统设计。 他们还可以评估特定连接点(接头或连接)的性能以及该连接点’在链路内的位置。
然而,当测量插入损耗时,一些 OTDR 使用推断计算(意味着它’不确定)。 因此,在测量插入损耗时,这些测试不如 OLTS 测试准确或可重复。
出于这些原因,OTDR 并不是’OLTS 的 替代品 ,而是—OLTS 的’附加功能 。
Belden’的测试规范和建议
尽管’现在还不能,但 OTDR 将来可以用于 一级测试 吗? 也许。 事实上,TIA 标准委员会目前正在讨论这个问题。 然而,目前 OTDR 尚未被普遍接受或成为标准。’
享受我们的 25 年产品保修 和终身应用保证,Belden 指定 OLTS 而不是 OTDR,原因有三:
- OLTS精确测量光纤总插入损耗
- 行业标准要求使用OLTS
- OLTS确保应用合规
我们仅接受 PON 系统的 OTDR 测试,并且测试必须在两个方向(电缆的两端)完成。 它’值得注意的是,进行这些测试和读取其结果的复杂性可能会减慢项目进度。
如果您想快速有效地进行光纤系统测试,并确信结果可靠且易于理解,那么 OLTS 就是您的最佳选择。 使用 OLTS 进行 Tier 1 测试意味着安装人员可以获得所需的保修,可以更快地将项目移交给业主,并更快地获得报酬,以便他们能够继续下一个项目。
Belden 与 TIA、IEEE、BICSI 和 ISO 等标准组织密切合作。 我们优先提供见解以塑造布线标准。 事实上,自从第一批商业建筑标准制定以来,Belden 就一直是 TIA 标准的一部分。 随着 OLTS 与 OTDR 讨论的更新,我们’我一定会及时向您通报最新情况。
相关资源: