想知道这些 TIA 奖项是如何颁发的吗?该协会开发了一个自动化系统,用于衡量会员和参与公司对 TIA 计划的参与程度,包括标准制定、技术计划和政府倡导。最活跃的公司和个人—被评为最佳表现者—,并被授予 TIA 明星奖获得者。
今年,Belden 自豪地宣布技术解决方案架构师 Henry Franc 和智能建筑技术与应用经理 Ron Tellas 因其行业影响力荣获 TIA 明星奖。Belden 还因其致力于推动电信发展和为未来持续的网络互操作性、功能和连接铺平道路而被评为 Top 5% 明星奖获得者。
Franc 已参与 TIA 工作近二十年,最近被选为 TR-42 电信布线系统工程委员会主席,该委员会负责制定和维护用户自有建筑物、医疗设施和数据中心的电信布线基础设施的自愿标准。
多年来,Tellas 一直在 TIA 中发挥着积极作用,代表 Belden 参加 TIA TR-42 电信布线系统工程委员会。他还积极参与许多其他行业计划,包括 ISO WG3 委员会、IEEE 802.3 以太网工作组和 NFPA 70 代码制定小组 3。’
除了庆祝我们的明星奖获奖者之外,最近的 TIA 奖项公告也让我们有机会解释 我们参与标准制定的情况。请继续阅读,以进一步了解我们这样做的原因。
为什么标准很重要
布线标准是所有市场(包括商业建筑、医疗设施和数据中心)智能建筑网络的基础。它们提供了有用的指导,并确保技术和系统兼容、统一、安全和功能齐全,—即使它们’是由不同的人在不同时间开发的。
标准使制造商能够使用通用的介质、连接器、测试方法和拓扑。任何设计师、工程师或安装人员都可以使用他们的产品来创建基础设施解决方案,而不必担心兼容性问题。
结构化布线系统的设计根据多种因素而有所不同:业务需求、新兴技术、绿地与棕地场地以及所使用的产品类型。因此,标准也旨在支持跨应用程序的安装和设计一致性。
与为保护生命、肢体和财产而制定的法规不同(例如 NFPA 生命安全法规或 国家电气规范),布线标准规定了最低性能水平。行业标准作为基准,通常设定最低的期望水平。从那里开始,知识渊博的专业人士可以在此基础上超越技术规格,创建满足独特业务目标的以客户为中心的解决方案。例如,Belden 使用标准作为性能的基准参考, 选择超越这些门槛 提供业界领先的光纤和铜性能。
Belden在TIA标准制定中的作用
花时间阅读和理解布线标准很重要—我们认为行业专业人士应该采取一些措施来最大限度地减少停机时间、降低安装费用、简化 MAC 工作并更好地理解:
- 布线架构
- 布线类型
- 连接
- 距离
- 安装最佳实践
- 性能参数
- 测试要求
然而,在阅读标准之前,必须先创建标准。这一开发过程是行业专家自愿奉献时间的结果。例如,目前有 1,000 多人在 TIA 任职’工程委员会。我们之前提到的 TIA 奖项只是该协会对这些个人所做贡献的认可的一种方式。
随着标准的发展,协作方式允许各方提出自己的观点。对于一些专业人士来说,电气或光学性能可能是最重要的。对于其他人来说,可靠性可能是最重要的。讨论这些观点,直到达成妥协—然后将其纳入标准。
标准制定:回馈行业
通过积极参与 TIA、IEEE、BICSI 和 ISO 等组织,Belden— 以及其他知名制造商、用户、顾问和其他行业专家—优先提供洞察力以塑造布线标准。
自第一批商业建筑标准制定以来,Belden 代表就一直是 TIA 标准的一部分。我们在 TIA 拥有悠久而受人尊敬的历史,这要归功于以下领导者 百通’保罗·基什,退休的系统和标准总监,被认为是 TIA TR-42 标准的创始人之一。
我们不’选择参与标准制定过程来赢得 TIA 奖项—我们这样做还有许多其他原因。首先,我们的参与有助于我们理解标准是如何以及为什么以某种方式编写的(以及为什么有些事情不’t 出现在标准中)。
第二,我们不仅要代表行业’不仅要考虑制造能力,还要考虑安装人员和最终用户的观点。我们的参与有助于确保标准保持与产品无关—,并且布线和连接产品可以转变为以业务为中心的解决方案,从而使客户确信他们的网络现在和将来都能无缝运行。
Belden’参与标准制定也符合我们的核心价值观:
- 客户定义我们的成功 (除非我们的客户成功,否则我们’不会成功)
- 我们为赢而战 (我们专注于帮助每个人发挥出更高水平的选择)
- 持续改进 是我们的生活方式 (我们认为流程、系统和技术总是可以改进的)
- 我们追求卓越 (我们希望创造最好的业务、最好的解决方案和最好的服务方式)
- 我们通过团队合作 共同取得成功(我们相信,彼此之间、与我们的客户之间以及与整个行业之间—的合作都至关重要)
- 我们投资人才 (我们的内部专家是我们’能够参与 TIA 和其他标准开发组织的原因)
换句话说:我们参与 您的标准制定。我们希望确保这些行业标准能够帮助您解决最棘手的网络和连接挑战。这’只是我们回馈给予我们如此多的行业的一种方式。
相关文章:
深入了解 NFPA’ 的标准制定流程 作者简介
Belden
Belden 利用一系列主题专家来帮助我们获取优质内容。 这些主题专家包括现任和前任员工、第三方贡献者和行业专家。 如果您对本页面内容有任何疑问,请联系 [email protected] 与相关团队成员取得联系。