提高制造工厂效率,促进电动汽车生产

Mike Fisher、Jason Coey和Zack Gallagher

近年来,电动汽车(EV)市场发展迅速,而且预计不会放缓。电动汽车生产已成为世界上增长最快的行业之一。无论消费者是希望投资于更清洁的交通工具、节省燃油费用,还是遵守(或赶超)政府法规和政策,他们都在推动汽车制造商加大对电动汽车生产的投入。

 

为了满足这些需求,新一波的电动汽车需要尽快投入市场。根据咨询公司AutoForecast Solutions的数据,到2029年,北美市场的电动汽车占比可达到三分之一,约占全球汽车产量的26%。Goldman Sachs Research预测,到2035年,电动汽车在全球汽车销量中的占比将升至61%。销售增长可能不会循序渐进,需求也可能在短时间内突然飙升。

 

目前,许多电动汽车生产线仍然依靠人工装配来安装特定的组件(前灯、挡风玻璃、天窗、座椅、控制装置等),并且缺乏可用于确定哪些流程可以改进的数据。这导致了拖慢流程并降低效率的瓶颈。

 

如果您仍然依赖于手工组装,那么您是否做好了在时机成熟时进行响应和扩展的准备?您是否能够快速重新设计装配线以提高产量?您是否能够根据需求添加或重新部署工作站,而无需停机两周时间?以自动化装配取代人工流程是缩短周期时间的仅有方法之一。



为AGV和AMR奠定基础

提高电动汽车生产线的效率将有助于您的工厂推出更多完整组装的高质量产品,从而缩短交货时间,并更快地将库存移交给客户,从而为客户和您降低成本。而且此类效率方面的提升无需雇佣成百上千的员工。

 

通过采用灵活的制造方法,在保持质量的同时以经济高效和可持续的方式制造电动汽车,您将能随着电动汽车的需求增长而扩张。此项方法的核心是一个强大的电动汽车生产网络,该网络支持新型技术,并可创建基础设施来获取、传输、编排和管理汽车制造商提高效率所需的数据。

 

优化您的网络不仅可以让您的工厂为未来做好准备,做到与时俱进,还能增加正常运行时间,并最大限度地减少可能阻碍电动汽车生产的威胁。由于生产技术的变化几乎与市场需求一样迅速,现在就在您的网络中设置灵活性与适应性将能转化为面向未来的高效运营。

 

虽然自动引导车辆(AGV)和自主移动机器人(AMR)是帮助您提高效率并从人工组装转向自动化装配的工具,但您的网络是将其与关键信息相连接的工具。如果缺乏这项功能,机器将无法发送或接收数据、协调活动或完成任务。换言之,它们将会变得无效。



利用您的工厂数据

除了支持自主工作之外,电动汽车生产网络还让员工能够接收其所需的信息,以制定更加明智、快捷的决策。操作人员和管理人员无需进行合理推测,而是能够直接查看持续报告可用性、绩效和质量的指标。这些信息可以集中显示,以便每个员工都能了解其机器和流程状态。实时总体设备效率(OEE)数据将能让您了解哪些生产线运行良好、哪些生产线需要关注,以及哪些生产线出现故障(及其原因)。

 

一个强大的网络还能使电动汽车生产设施实现预测性维护的价值。工作人员可以依赖关于关键资产的实时数据来决定重点维护任务的执行地点与方式。操作人员将能了解特定参数出现异常的时间,以便在故障发生之前立即解决问题。



设想面向未来的解决方案

Belden了解如何将您的数据和设备进行整合,从而提高您的流程和系统效率。

 

作为我们的客户创新中心成员,数字自动化顾问将在以下领域与您紧密合作:

  • 确定您的生产规模和复杂度
  • 分析您的现状并进行流程评估
  • 验证您对于生产瓶颈原因的假设
  • 精确定位您应对挑战所需的数据
  • 通过正确的网络设计获得此类信息的访问权限


当您的电动汽车生产设施准备实施面向未来的解决方案以满足与我们相关的需求时,请联系Belden的汽车专家。我们将帮助您启动项目,并全程为您提供指导,以便您能够实现生产目标并最大限度地提高技术投资回报。