工业自动化
当前和未来的5G部署重要事项
09.21.2022
这是官方消息:根据爱立信2022年6月的移动报告,5G现在的扩展速度超过任何前一代移动技术。
随着5G逐步提供显著更高的带宽、几乎无延迟的连接和改进的安全机制,这种蜂窝技术的老一代开始放缓和衰退。
根据该报告,目前世界上近四分之一的人口可以获得5G覆盖;到2027年,预计世界上四分之三的人可以获得覆盖。
这次变革使许多组织陷入困境:虽然未来明确指向5G,但该技术还没有普遍化。
全面采用5G可能需要投资新硬件,这些硬件(目前)比支持前几代的硬件(如4G)更昂贵。因为现在的产品需要在更高的性能水平上运行,以支持5G技术。然而在未来,随着5G变得更加普遍,硬件价格很可能会下降。
此外,现在部署支持5G的硬件并不能自动保证接入5G网络。该技术还必须在您所在的地区可用(除非您要建立自己的私有5G网络)。
现在还是以后投资5G?
鉴于5G的当前状态,您如何知道何时是投资5G硬件的合适时机?我们认为,这取决于您的应用。并非所有应用都需要5G,尤其是数据速率较低的应用。
要确定5G技术是否适合您,重要的是要考虑您打算如何使用它。要求高速度、低延迟和大容量的关键任务、高性能应用将从5G中受益最多。
这些类型的应用可能涉及:
- 自动驾驶车辆
- 室外环境中的人工智能和虚拟现实技术
- 智能工厂自动化
- 医疗保健中的远程诊断和监控
- 来自公共安全摄像头的流式视频
5G升级需要什么?
如果您准备好升级,请务必了解您的有源和无源设备(路由器、天线、线缆等)可能需要更换。
因为5G网络能够在各种频率下运行,例如,可能需要新的天线来适应不同的频段。
很多时候,在对5G基础设施进行投资后,却发现网络的性能不尽如人意。用户因连接中断和服务缓慢而感到沮丧。当系统没有被设计成真正的端到端功能时,就会出现这种乏力的性能。系统中的每个组件都至关重要。
就像轮胎影响新车的性能一样,辅助设备在涉及5G性能时也很重要。您可以投资高端车辆,但如果轮胎质量差,操控性和性能就会很差。车辆将无法安全地转弯或抓紧道路或在合理的时长内停车。
5G也是如此。您可能可以使用5G技术,但设备和基础设施将决定它为您工作的效果。
让我们以天线为例。将正确的高性能天线放置在正确的位置并精确调谐将提高5G传输距离和信号质量,因此其性能符合预期。高质量的天线也能确保出色的用户体验,因为与使用低质量组件制成的天线相比,它们不太可能出现故障或出现性能问题。
成功的5G部署可能需要新的天线,这些天线旨在提供比现有天线技术更好的覆盖范围、更少的干扰和更多的数据容量。
由于5G以更高的数据速率同时支持更多的连接设备,因此将需要更多的天线来满足基础设施方面的需求。这意味着路由器需要,有时甚至必须匹配它们的天线配置,否则它们可能会降低速度或被阻止访问网络。
支持您的5G部署
如果5G是您的未来,则找到一个了解构成您的5G网络每个组件重要性的合作伙伴至关重要。
Belden的内部解决方案专家和顾问团队可以帮助确保您的系统设计和安装正确,并适当关注网络中的每个组件。
我们的客户创新中心(CIC)作为中心,您可以与我们并肩工作,集思广益、设计、测试和实施强大、可靠和安全的网络,以推动您的5G投资所需的业务绩效。
详细了解我们为5G网络提供的一些解决方案。