致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
利用DCX高密度端到端光纤布线基础设施解决方案,最大限度地提高信号完整性和实用性
使用新 DCX 系统,可以处理大量光纤连接并增加光纤密度,同时不影响易用性。 它优化了光纤基础设施的投资回报率,从而降低了资本和运营费用方面的总体拥有成本。
继续阅读
客户评价
eStruxture—是一家网络 & 云中立数据中心公司,为其 185,000 平方英尺的设施选择了 Belden DCX 系统,因为它易于安装和维护,并允许 eStruxture 在狭小的空间内节省空间。
功能丰富的外壳为光纤搭配简单安装和维护的情况提供保护
FX UHD 盒式磁带和框架支持每 19 英寸机架单元最多 72 个 LC 双工或 MPO 端口。
出厂性能精心打磨,现场端接方便快捷, 无惧严苛环境
低耗MPO干线领先业界,是预端接光纤连接提速的基础所在